This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3725:OPP1G 智能反射

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667588/dm3725-opp1g-smart-reflex

器件型号:DM3725

客户希望将传统 DM3725设计的工作频率从800MHz (OPP130)提高到1000MHz (OPP1G)。  在没有 SmartReflex 的情况下、在 OPP1G 运行意味着什么?  数据表规定:"必须使用 AVS (自适应电压调节)功率技术来实现最佳工作电压。"

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    在不使用 SmartReflex/AVS 的情况下使用 OPP1G 时、您将无法实现最佳工作电压、并且会缩短器件寿命/POH。

    另请查看以下 e2e 主题:

    e2e.ti.com/.../197557

    此致、
    帕维尔