This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:TMS320DM8168中的视频分离和 VIP

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667582/tms320dm8168-video-split-with-vip-in-tms320dm8168

器件型号:TMS320DM8168

您好!

我会在屏幕上显示来自同一来源的两个8位视频流。 为此、我将使用 VIP0作为16位端口、在 VIP0[7..0]中发送第一个8位视频、在 VIP0[15.8]中发送第二个8位视频(通道可分成双8位捕捉通道)。

您能否建议我必须如何设置 DSP 来满足我的需求?  

我能否为两个视频流使用相同的时钟(VIN0_CLK0)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piero、

    有关 VIP0配置选项、请参阅 DM816x 数据表的各节

    4.2.19视频输入信号
    9.10高清视频处理子系统(HDVPSS)

    另请参见 DM816x TRM 第2章 HDVPSS

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Piero Mistretta"]我是否可以对两个视频流使用相同的时钟(VIN0_CLK0)?

    您是指 VIN[0]A_CLK 还是 VIN[0]B_CLK、还是指其他?

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我们不连接 AR19 (VIN[0]B_CLK)和 AT4 (VIN[0]B_CLK)引脚、因此我们无法将它们用于我们的目的。

     我希望我只能将(VIN[0]A_CLK)用于两个流视频。 您是否有 任何建议可以规避此错误?

    您是否知道16位通道(VIP0或 VIP1)内双8位视频流的确切帧成分?

    P.S. 我尝试将来自第一个视频源的相同视频流放入 VIP0 (相同的时钟)、但它不起作用...

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃罗

    VIN[0]A_CLK 时钟为视频输入0端口 A 时钟输入。 8位、16位或24位端口 A 视频捕捉的输入时钟。 您只能使用 VIP0 (VIN0)端口。

    VIN[0]可接受单通道16位、24位(YCbCr 和 RGB)视频或双通道8位(YCbCr)视频。

    如需更多信息、您还可以查看 DM816x HDVPSS 文档(SPRUH4)、该文档处于 NDA 状态、仅可通过当地 TI FAE 获取。

    如果您使用的是 TI PSP、您可以查看以下 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_VIDEO_CAPTURE_Driver_User_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_VPSS_Video_Driver_User_Guide

    此致、
    帕维尔