This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:具有外部降压的 VDDS_RTC 电源序列

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654799/am3352-vdds_rtc-power-sequence-with-external-buck

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65910

您好!

我们需要确认 AM335x+TPS65910的加电序列。
根据用户指南、使用 TPS65910A1/TPS65910A3A1时采用外部降压转换器
为 VDDS_RTC 供电。

当为 VDDS_RTC 使用外部降压时、我们能否独立于其他电源来斜升 VDDS_RTC?
根据 AM335x 上电序列、VDDS_RTC 的定序顺序为"1"。
那么、我们是否应该选择与加电序列匹配并比其他电源提早斜升的外部降压?

我们的应用不会使用 RTC 功能或 PMIC_PWR_EN 功能。

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM335x GP EVM 原理图: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_General_Purpose_EVM_Board_Design_Files 在第5页、您将找到 U5、这是外部 VDDS_RTC 电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    谢谢你。

    是的、我已经看到 EVM 和 Starterkit 都使用 TPS71718作为 VDDS_RTC 的外部电源。
    但是、如果我们选择不同的解决方案、会怎么样。

    我们是否应首先斜升外部电源(VDDS_RTC)、然后斜升其他电源?
    或者、是否可以独立于其他电源来斜升 VDDS_RTC?

    此致
    Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 AM335x 数据表、VDDS_RTC 应始终首先斜升。