This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:CCS/TMS320C6657

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664799/ccs-tms320c6657-ccs-tms320c6657

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我有 C6657的代码库。

我没有引导加载程序以及内核0和1代码。 我正在使用 MAD 实用程序创建 myApp.bin

使用 NOR 编写器(TI 的 mcsdk)刷写 myApp.bin。  

现在、我们需要将闪烁活动移交给生产车间。

我们是否有任何独立的实用工具来完成此活动。 我们将为他们提供 NOR_writer.out、myApp.bin 和 myAppTargetCong.ccxml

此致、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请分享您正在使用的 SDK 版本。 您是否还在使用定制板或 TI 参考 EVM?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在使用
    PROCESSOR_SDK_RTOS_c665x_4_00_00_04、它是定制板。
    此致、
    Pradeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、

    独立实用程序是什么意思? 您是否正在寻找n`t 使用 JTAG 的生产闪存实用程序?
    我们的许多客户使用某种 Gang 编程工具、允许他们在组装之前对闪存进行预编程。 组装完成后、他们只需执行加电测试即可确认应用程序正在引导。 这不是您的生产设置选项。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul Prabhu、
    我正在寻找一些东西、例如用于刷写 TI MCU 的 TI Uniflash。 从本质上讲、避开 Code Composer Studio。
    < >这是如何完成的?? 您能用这样的工具提供帮助。

    此致、
    Pradeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t 不n`t 这些多核 DSP 器件的 Uniflash、也不打算近期投资创建一个。 仅支持使用 CCS 和闪存写入器实用程序的闪存编程机制。

    Gang 编程接口不是 TI 支持的接口。 您基本上可以通过搜索供应商网站(如 Leap flash、elprotronics、xeltech)来查找信息。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    作为可能正在寻找此类解决方案的人员的更新。
    我使用 TI 的 loadti 通过 NOR 写入器应用刷写 DSP 映像。
    命令行
    C:\ti\ccsv7\ccs_base\scripting\examples\loadti>loadti -c=test\XDS200.ccxml -x=test\mylogs.txt -mlr="0、2147483648、test\myApp.bin、32、false " test\norwriter_evm6657l.out
    我们开发了一个 GUI 并调用此脚本

    此致、
    Pradeep