This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA745:在 dra74xevm 上未探测到 mmc3

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TWL1200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665980/linux-dra745-mmc3-is-not-getting-probed-on-dra74xevm

器件型号:DRA745
主题中讨论的其他器件:TWL1200-Q1WL1837

工具/软件:Linux

在 DRA7 EVM 中、我们尝试在 SDCard 适配器中使用微型 SDCard [MMC3、P4在 JAMR]。
内核配置具有 OMAP-MMC、但 MMC_OMAP-PROBE ()仍不会被调用。
此外、我们还在器件树中启用了 mmc3。
如果我们缺少任何内容、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我们使用的是处理器 SDK、Linux 和最新版本。(v3.4)在 Spectrum Digital EVM 中。(www.spectrumdigital.com/.../)

    谢谢、
    Ramya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    我已将您的问题转发给 MMC 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。
    MMC1接口属于 L3时钟域、而 MMC3和 MMC4属于 L4域。 对于 MMC4、时钟仅在启动后瞬时改变。但对于 MMC1、时钟探测始终开启/改变。

    我们是否缺少任何电源管理设置?

    谢谢、
    Ramya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、
    使用 mmc3时、您需要注意一些事项
    检查 u-boot 中的引脚多路复用配置
    2.在 DTS 文件中添加 mmc3器件节点
    3.检查插卡的电源(电路板上 PMIC 与插卡的连接)
    4.如果是 misng,请添加稳压器节点

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能够使用 MMC4探测 WLAN。

    进行了以下更改、
    1) 1)在 TWL1200-Q1上手动启用 WLAN_EN。
    2)对 DTS 文件(dra7-evm.dts)进行了以下更改、
    MMC4{
    最大频率=<1000000>;
    wlcore:wlcore@2{
    兼容="ti、wl1837";
    reg =<2>;
    interrupt-parent =<&GPIO5>;
    中断=<7 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH_>;
    };
    };


    谢谢、
    Lal Bosco。