This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6678:尽管已安装产品、但由于缺少产品而导致构建停止

Guru**** 2826815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653131/compiler-tms320c6678-build-stopped-due-to-lacking-product-although-product-was-installed

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我在迁移到新项目后尝试构建项目 、尽管 我安装  了"BIOS_mcsdk_02_01_02_06_setupwin32.exe"和"BIOS_mcsdk_02_01_02_06_patch01_setupwin32.exe"、但仍收到下一个错误

错误为:
"

****构建完成****
发生构建文件生成错误..
产品"com.ti.biosmcsdk.mcsdk" v2.1.2.6目前尚未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..

"

我使用的是 Windows 7 Professional 和 CCS   7.2.0.00013。

是否需要安装另一个补丁? 如何解决此问题?  

谢谢、
Ronen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan!

    期待尽快找到答案。

    最棒的
    Ronen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronen、

    安装 SDK 后、您需要重新启动 CCS、以便它可以发现安装过程。 如果未自动发现它、请在 CCS 中转到 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products。 您可能需要添加产品发现路径、以便 CCS 知道查找位置、也可以通过单击安装来手动添加安装。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、敬请告知。

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sahin!
    该信息帮助我解决了这一问题

    最棒的
    Ronen