This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:同步访问高速端口

Guru**** 2959640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667630/66ak2h14-simultaneous-access-to-high-speed-ports

器件型号:66AK2H14

大家好、我想知道当 DSP 内核同时尝试访问不同的高速串行端口时、TeraNet 总线是如何处理的。 例如、假设 DSP 内核0使用 PCIe 端口 1、DSP 内核1使用 PCIe 端口 2、而 ARM 内核0使用10Gb 以太网。 内核必须共享总线、或者每个内核能否独立运行、从而允许对 每个端口进行同步访问? 例如、CAN DSP 内核0在 DSP 内核1对端口1执行 PCIe 写入的同时对端口1执行 PCIe 写入  2.

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    [引用] CAN DSP 内核0在 DSP 内核1对端口2执行 PCIe 写入操作的同时对端口1执行 PCIe 写入操作[/引用]

    是的、这应该是可能的。

    此致、
    Yordan