This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:是否有适用于 ADAS?雷达应用的 TDA3xR SoC 器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA3LX, TDA3LA, TDA3MA, TDA3MV, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654288/tda3xevm-is-there-a-tda3xr-soc-device-for-the-radar-application-of-adas

器件型号:TDA3XEVM
主题中讨论的其他器件:TDA3LX、 TDA3LA、 TDA3MA、 TDA3MV、 AWR1243

您好!

     我在 http://www.ti.com/lit/ml/sprt708a/sprt708a.pdf 上看到了这张图片。  该图显示了用于 ADAS 雷达应用的 TDA3xR SoC 器件、

但我 在 TI 网站上找到了四个 TDA3x SoC 系列器件(TDA3LX、TDA3MV、TDA3MA、TDA3LA)。   我想知道  TI 是否有  适用于 ADAS?雷达应用的 TDA3xR SoC 器件

如果不是、 我应该将哪款 TDA3x SoC 器件与 AWR1243配合使用来设计远距离雷达?

          谢谢、

-Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我已将您的问题转交雷达专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    与 AWR1243器件连接所需的关键外设为:
    1. CSI (CAL_A、CAL_B)-用于数据采集
    McSPI -用于控制
    GPIO -用于控制
    4. UART -用于在刷写 SOP 模式中进行控制。

    您可以查看 TDA3x 数据表中的器件比较表、了解符合此要求的不同变体。(www.ti.com/.../device-comparison

    除此之外、根据远距离雷达应用的计算要求、您还可以选择具有1或2个 DSP 的合适型号以及由 A、B、D、R 定义的相应速度等级(www.ti.com/.../specifications)

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、
    感谢您的帮助!
    -Jason