This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:配置文件位置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654539/linux-am4378-config-file-location

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

您好!

我们开发了基于 AM4378的电路板。 我使用"menu config"添加了一些模块。 我的.config 文件存储在何处? 您能说出.config 的文件路径吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它位于 Linux 内核主文件夹中。

    PSDK/board-support/linux-kernel/

    它是隐藏文件、使用"ls -al"命令从控制台检查它。


    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我搜索了但无法找到。您能告诉我确切的位置吗? 在 Linux 内核下、它在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pavel。 我找到了您说过的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿罗克基亚

    如果已回答、请验证/解决/关闭此主题。

    此致、
    帕维尔