This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:生产闪存工具

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654436/am4377-production-flash-tool

器件型号:AM4377
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我们有一个使用 AM437x idk 作为参考创建的定制板,我们需要一个生产工具来刷写裸板。

请指导我们使用现有的用于刷写图像的生产工具。

谢谢、

Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您有哪种类型的存储器? 该电路板具有哪些接口(UART、以太网、USB、MMC)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们计划在 QSPI 闪存上进行闪存,我们的板支持 UART、以太网接口。

    谢谢、
    Ritesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路板操作系统是什么? Linux 还是 RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    操作系统:RTOS

    谢谢、
    Ritesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已通知 RTOS 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我们只有通过 MMCSD 接口的 QSPI 写入器。 如果您的电路板没有 MMCSD、则它将不起作用。 您有 JTAG 吗? 是否可以使用 CCS/JTAG 方法?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我有 JTAG、但无法使用 CCS 访问 QSPI 存储器映射0x30000000、我正在使用 idk GEL 文件。
    我是否需要任何特定的 GEL 文件来访问 QSPI,请指导使用 JTAG 进行 QSPI 闪存。

    谢谢、
    Ritesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritesh、

    请参阅使用 CCS 和 JTAG 的 QSPI 闪存工具、该工具可用于将映像闪存到 QSPI 闪存:
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x

    我们计划在2018年上半年末之前在 Uniflash 工具行中引入闪存工具、但目前尚不可用于测试。
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide

    我们将在更新可用时发布更新。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能检查 一下:e2e.ti.com/.../633311

    此致、Eric