This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:SRIO 运行时问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654003/rtos-tms320c6678-srio-runtime-problem

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我的工具:

操作系统:Win7

电路板:定制

DSP:C6678

FPGA:Virtex 7

CCS:7.

我可以通过 SRIO 将 FPGA 连接到 DSP、但我现在遇到了一些问题。

首先、我可以创建一个项目、将数据从 FPGA 发送到 DSP、经过一些处理后、DSP 通过 SRIO 返回结果。

现在、在运行时模式下会出现一些问题。 为了进行调试、我检查了一些寄存器、如下所示:

SPN_Err_STAT

SPN_CTL

SPN_LM_RESP

SPX_ERR_DET

处于正确状态的寄存器值如下所示:

SPN_Err_STAT ------ > 0x00000002 (Port_OK)

SPN_CTL ------ > 0xd0600001

SPN_LM_RESP ------ > 0x00000000

SPX_ERR_DET ---- > 0x00000000

处于不正确状态的寄存器值如下所示:

SPN_Err_STAT ------ >设置了"输入错误已停止"、"遇到输入错误"和"遇到输出错误"。

SPN_CTL ------ > 0xd0600001

SPN_LM_RESP ------ > 0x80000010

SPX_ERR_DET ---- >设置了 feild "Delfication Error"。

问题1:

为什么会发生这些错误? 请帮助我分析 并解决问题。(“输入错误已停止”、“遇到输入错误”、“遇到输出错误”和“分界错误” )

问题2:

为什么" SPM_LM_RESP "值 处于正确状态" 0x00000000"?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dariush:

    我们的团队需要一些时间来收集实验室中的数据。 请给我们几天时间、我们将会与您联系。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dariush:

    检查这是否有帮助- e2e.ti.com/.../11735

    进入输入和输出错误停止状态的条件在 RapidIO 串行规范的第5.11节中进行了说明:

    www.rapidio.org/.../disclaimer

    基本上、由于位错误显示为协议错误、数据包错误、控制符号错误或空闲错误、您会进入这些状态。 通常、硬件会自动从这些错误中恢复、但这取决于错误突发的幅度。 。

    此致、
    Garrett