This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320C6416:找不到 DSP/BIOS 5.20.01 Linux 安装

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663758/linux-tms320c6416-dsp-bios-5-20-01-linux-install-cannot-be-found

器件型号:TMS320C6416

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试在 Linux 上安装 DSP/BIOS 5.20.01版本以进行 DSP 代码编译。  

我尝试通过以下链接访问它:

http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/bios_5_20/index.html

当我尝试单击"DSP/BIOS5.20.01 Linux 安装"时、出现以下错误:

处理您的请求时出错。

参考#132.ae5532b8.1518414689.248bdcb6

是否可以共享此安装文件的工作链接? 如果可能、 BIOS_5_20_00_22版本会更好。

此致、

Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试以下操作:
    下载 bin 文件后执行 chmod +x 然后是./

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我无法下载 bin 文件本身。
    它给出了以下错误:
    处理您的请求时出错。

    参考#132.ae5532b8.1518414689.248bdcb6

    此致、
    Tejaswini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是、我只是下载了二进制文件、没有任何问题。 我认为存储库不需要任何特殊权限。 可能服务器(或镜像)目前不可用、请稍后尝试。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这很奇怪、因为我可以下载 Windows 安装文件。 当我尝试下载 Linux 安装文件时、我会遇到相同的错误。  

    是否有任何其他方法可以共享安装文件?

    此致、

    Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道该旧 RTOS 内核是否有其他存储库。 我正请 RTOS 团队详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejaswini、

    我也不知道另一个存储库。 版本5.20.05的下载链接看起来正常、您可以使用它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在努力将代码编译从 Windows 移植到 Linux。 显然、在 Windows 中、我们使用的是版本5.20.00.22、我们希望将 Linux 编译与此保持一致。

    因此、我需要 BIOS 版本5.20.00.22或至少5.20.01才能完成活动。

    此致、

    Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试下载多次、仍然无法找到文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejaswini、

    我联系了支持团队。 我将告诉您他们的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、

    是否有来自支持团队的更新?

    此致、
    Tejaswini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejaswini、

    我们仍在对此进行研究。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejaswini、

    现在应该修复下载链接。

    software-dl.ti.com/.../dsp_bios_setuplinux_5_20_01_23.bin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    谢谢你。

    此致、

    Tejaswini