This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:运行 SAR 演示

Guru**** 2952590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654309/rtos-tms320c6678-running-sar-demo

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

是否可以修改 SAR 演示应用 http://www.ti.com/tool/TIDEP0045 、以便我们可以从 CCS 加载并运行它

请给我发送一些提示吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、是的、在 SARdemo.zip 软件包中、您可以找到一个 CCS 项目(SARdemo\c66x\build)。 请注意、您仍需要 Linux 主机端才能运行演示。

    谢谢、
    Paula