This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:电路板尺寸

Guru**** 2955700 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654178/tmdsevm572x-board-dimensions

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好、香榭丽舍

我之前曾问 过 e2e thread 下面的 AM5728 EVM 信息。

我们以前在确认布局数据时解决了此问题。 但是、我们希望获取 EVM 尺寸图信息作为参考。

 我们正在开发连接到该 EVM 外部连接的外部板。 因此、 我们希望获得 EVM 尺寸信息。

基板在每个正方形边角都有四个霍尔。 因此、他们需要确认连接器和4霍尔传感器之间的位置关系是否完全正确。

您能否提供此尺寸图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可以使用 Allegro 查看器从 PCB 布局文件轻松测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,这是附加请求。 我们已确认此数据文件。
    但是、我们需要确认我们是否有一些包含尺寸的图供参考。
    您有这样的图表吗?

    此致、
    Kz777
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是我想要获取文件的示例(另一个器件参考)。

    如果我们有此文件,它会从每个角中明显找到正确的连接器位置。

    您有这样的文件吗?  

    此致、

    Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我们没有您请求的标注尺寸的汇编文件。

    此致、
    Mike