Other Parts Discussed in Thread: AM5716
工具/软件:Linux
您好!
我们看到 AM5716处理器在"正在启动内核..."后启动时挂起 打印。
您能不能建议电路板出现故障的可能原因是什么?
请注意、该问题仅存在于其中一个硬件板中、所有其他板在相同的设计和软件下工作正常。
此致
Raja
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yordan、您好!
我们构建了5个硬件板、挂起仅发生在其中一个板上。 其余4块板均可正常启动。 因此、第5块板中的挂起应该与组装中的某些硬件问题或组件故障有关。 请您向我们指出我们可以进行哪些检查?
供参考、我们已在 u-boot 上检查了所有电源电压、有限 DDR3测试和 RGMII0测试。 我们将通过以太网将器件树、内核和文件系统下载到 DDR、设置启动参数、然后启动电路板。
关于内核打印、我们看到它已启用。 但是、在"启动内核..."之后、我们没有打印任何内容 打印。
此致
Raja
您好、Raja、
[引用]我们还在内核挂起期间通过 JTAG 连接到 AM5716处理器、并检查 PC 位置、它指向一些内核内存空间。
我们还检查了 AM5716处理器的电源、复位和时钟信号、所有这些信号都正常。
这是否由 AM5716组件中的某些内部故障引起? [/报价]
否、基于此、很可能是因为 DTS 中的 cmem 设置有误。 请共享您使用的 DTS 和 dtsi 文件。 还提供有关硬件设置的一些信息:
您的系统有多少 RAM?
它是如何连接到器件的?
简要描述您的电路板与参考 TI EVM 之间的差异。
此致、
Yordan