Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将66AK2H14处理器与 TI-RTOS/SYS-BIOS 搭配使用、并使用 CCSV7工具。
我根据客户端的要求创建了自己的应用程序代码、因为我必须包含驱动程序文件。 因此、当我使用 "#include"包含驱动程序文件时、我会遇到致命错误。
C:\ti\pdk_k2hk _4_0_6\packages/ti\drv\gpio\soc:45:30:致命错误:ti/drv/gpio/gpio.h:无此类文件或目录
#include
以及如何包括 ti/drv/GPIO/src/GPIO_drv.c -此文件包含 GPIO 驱动程序接口 API。 这些 API 用于配置通用 I/O instanace。 我使用该文件编写应用程序代码。
我请求您告诉我尽快将驱动程序代码包含到我们自己创建的应用程序项目中的过程。