This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:RGMII 配置问题

Guru**** 2955430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA752, TPD12S015, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667282/linux-am5728-rgmii-configuration-issue

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:PMP、 DRA752、 TPD12S015、 TMP102

工具/软件:Linux

您好!

我尝试使用 VSC8572 PHY 设置1G 以太网链路。 但是、我可以将 Vitesse 驱动程序连接到 phy 上、当我探测 RGMII 线路时、我看到 RGMII TX 时钟稳定到仅25MHz 而不是125 MHz。 不过、Rx 时钟设置为正确的频率、即125MHz。 链路永远不会出现、但是我能够读取寄存器并将其写入 PHY。

请告诉我可能遗漏的内容。 下面是我的 DTS 文件和引导日志:

/*
*版权所有(C) 2015-2016德州仪器(TI)公司- http://www.ti.com/
*
*此程序是免费软件;您可以重新分发和/或修改
*根据 GNU 通用公共许可证第2版的条款,如所示
*由免费软件基金会发布。

*

#include "am57xx-EVM-reva3-base.dts"
#include "am57xx-evm-common-cam-mt9t111.dtsi"

&dra7_PMX_CORE{

cpsw_pins_default:cpsw_pins_default{
pinctrl-single、pins =<
/*从器件位于 addr 0x0 */
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3650、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* rgmii0_tclk *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3654、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* rgmii0_tctl *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3658、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* rgmii0_td3 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x365c、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* rgmii0_td2 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3660、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* rgmii0_TD1 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3664、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* rgmii0_td0 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3668、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE0)/* rgmii0_RCLK *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x366c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE0)/* rgmii0_rctl *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3670、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE0)/* rgmii0_rd3 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3674、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE0)/* rgmii0_RD2 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3678、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE0)/* rgmii0_RD1 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x367c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE0)/* rgmii0_rd0 *

/*从器件位于 addr 0x1 */
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3598、PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)/* vin2a_d12.rgmii1_tclk *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x359c、PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)/* vin2a_D13.rgmii1_tctl *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35a0、PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)/* vin2a_D14.rgmii1_td3 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35a4、PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)/* vin2a_D15.rgmii1_td2 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35a8、PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)/* vin2A_D16.rgmii1_TD1 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35ac、PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)/* vin2a_d17.rgmii1_td0 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35b0、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE3)/* vin2a_d18.rgmii1_RCLK *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35b4、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE3)/* vin2a_D19.rgmii1_rctl *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35b8、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE3)/* vin2a_d20.rgmii1_rd3 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35bc、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE3)/* vin2a_D21.rgmii1_RD2 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35c0、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE3)/* vin2a_D22.rgmii1_RD1 *
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35c4、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE3)/* vin2a_D23.rgmii1_rd0 *
>;
};

cpsw_pins_sleep:cpsw_pins_sleep{
pinctrl-single、pins =<
/*从属设备1 */
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3650、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3654、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3658、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x365c、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3660、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3664、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3668、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x366c、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3670、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3674、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3678、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x367c、PIN_INPUT | MUX_MODE15)

/*从机2 */
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3598、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x359c、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35a0、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35a4、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35a8、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35ac、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35b0、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35b4、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35b8、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35bc、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35c0、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
DRA7XX_CORE_IOPAD (0x35c4、PIN_INPUT | MUX_MODE15)
>;
};

};


DaVinci_MDIO{
phy0:以太网 phy@1{
reg =<0>;
};

phy1:以太网 phy@2{
reg =<1>;
};
};

Mac{(&M)
状态="正常";
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&cpsw_PINS_DEFAULT>;
pinctrl-1 =<&cpsw_PINs_sleep>;
DUAL_EMAC;

};

cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
PHY-Handle =<&phy0>;
PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<0>;
PHY-MODE ="RGMII";
DUAL_EMAC_res_vlan =<1>;
};

cpsw_emac1{&cpsw_emac1}
PHY-Handle =<<phy1>;
PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<1>;
PHY-MODE ="RGMII";
DUAL_EMAC_res_vlan =<2>;
};

#include "am57xx-evm-cmem.dtsi"

引导日志:

U-Boot SPL 2017.01-00319-gfe893f7-脏 污(2018年2月26日- 11:08:20)

DRA752-GP ES2.0

尝试从 MMC1引导

正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**

使用默认环境

正在读取 u-boot.img

正在读取 u-boot.img

正在读取 u-boot.img

正在读取 u-boot.img

U-Boot 2017.01-00319-gfe893f7-m脏(2018年2月26日- 11:08:20 -0800)

CPU :DRA752-GP ES2.0

型号:TI AM572x EVM 修订版 A3

电路板:未知(BeagleBoard X15?) 版本未知

DRAM: 2GiB

MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.

正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**

使用默认环境

SCSI: SATA link 0 timeout。

AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式

标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst  

正在扫描设备总线...

找到0个器件。

网络:  未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC

无法获取 cpsw: Addr 1的 PHY

CPsw

按任意键停止自动引导: 0  

切换到分区#0,确定

mmc0是当前器件

在器件0上找到 SD/MMC

正在读取 BOOT.SCR

**无法读取文件 boot.scr **

正在阅读 uEnv.txt

604字节在4ms (147.5 KiB/s)内读取

从 uEnv.txt 加载了 env

正在从 mmc0导入环境...

切换到分区#0,确定

mmc0是当前器件

在器件0上找到 SD/MMC

3724400字节在238ms (14.9MiB/s)内读取

在58ms 内读取的104544字节(1.7 MIB/s)

###展开的设备树 blob、88000000

  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导

  正在将设备树加载到8ffe3000,结束8ff85f... 好的

正在启动内核...

[0.000000]  在物理 CPU 0x0上引导 Linux

[0.000000]  Linux 版本4.9.28-geed43d1050 (eeshan@linuxbox)(gcc versi

在6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11)上)#1 SMP 优先于2月26日10:55星期一

太平洋标准时间2018年1月

[0.000000]  CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c538

7d

[0.000000]  CPU:可用的 div 指令:修补分部代码

[0.000000]  CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令 CAC

他

[0.0000]  、共个:FDT:机器模型:TI AM572x EVM 修订版 A3

[0.000000]  EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:

[0.000000]  EFI:未找到 UEFI。

[0.000000]  保留存储器:创建了0x00009580000处的 CMA 存储器池

0、大小为56 MIB

[0.0000M]  、共页:保留内存:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容

BLE ID 共享 DMA 池

[0.000000]  保留存储器:创建了0x000000009900000处的 CMA 存储器池

0、大小为64 MIB

[0.0000M]  、共页:保留内存:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容

BLE ID 共享 DMA 池

[0.000000]  保留存储器:创建了0x000000009d00000处的 CMA 存储器池

0、大小为32 mib

[0.0000M]  、共页:保留内存:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容

BLE ID 共享 DMA 池

[0.000000]  保留存储器:创建了0x00009f00000处的 CMA 存储器池

0、大小8 mib

[0.0000M]  、共页:保留内存:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容

BLE ID 共享 DMA 池

[0.000000]  CMA:保留0x00000000fe400000处的24 MIB

[0.000000]  内存策略:数据高速缓存 writealloc

[0.000000]  OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000

[0.000000]  DRA752 ES2.0

[0.000000]  pu:嵌入式13页/CPU @eed33000 s22092 r8192 d22964 u

53248.

[0.000000]  在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  共计

 页数:472640

[0.000000]  内核命令行:console=ttyO2、115200n8 root=PARTUUUUID=F17

bacfb-02 rw rootfstype=ext4 rootwait

[0.000000]  PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)

[0.000000]  条目高速缓存哈希表条目:131072 (顺序:7、524288字节

西班牙)

[0.000000]  inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节

)

[0.000000]  内存:1675676K/1897472K 可用(8192K 内核代码、315K  

RWDATA、2416K rodata、2048K init、296K BSS、33380K RESERVED、 188416K CMA 分辨率

操作、1283072K HIGHMEM)

[0.000000]  虚拟内核内存布局:

[0.000000]    矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)  

[0.000000]    fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)

[0.000000]    vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)

[0.000000]    低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)

[0.000000]    pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)

[0.000000]    模块:bbf000000 - bbbfe00000 ( 14 MB)

[0.000000]     .text:0xc0008000 - 0xc0a00000 (10208 KB)

[0.000000]     .init:0xc0e00000 - 0xc1000000 (2048KB)

[0.000000]     .data:0xc1000000 - 0xc104efa0 (316KB)

[0.000000]       .bss:0xc1050000 - 0xc109a170 (297KB)

[0.000000]  slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1

[0.000000]  可抢占的分层 RCU 实现。

[0.000000]   叶扇出的生成时间调整为32。

[0.000000]  NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.

[0.000000]  OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz

[0.000000]  ARM_ARCH_TIMER:构建了以6.14MHz 运行的 cp15计时器  

(PHY)。

[0.000000]  时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffff max_cyC

LES:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns

[0.000005]  sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4次换行

398046511023ns

[0.000016]  切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns

[0.000325]  时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFF

FFFF、max_idle_ns:58327039986419ns

[0.000333]  OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER

[0.000758]  控制台:彩色虚拟设备80x30

[0.000774]  警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代

[0.000781]  这样可以确保您仍然看到内核消息。 请

[0.000787]  更新内核命令行。

[0.000804]  校准延迟循环(跳过)、使用时间计算的值

R 频率。 12.29茂物剪(lpj=61475)

[0.000819]  pid_max:默认值:32768最小值:301

[0.000920]  安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)

[0.000931]  安装点缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节

西班牙)

[0.001548]  CPU:测试写入缓冲区一致性:好

[0.001758]  /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性

[0.001775]  /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性

[0.001786]  CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000

[0.001804]  为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射

[0.080066]  EFI 服务将不可用。

[0.170317]  CPU1:线程-1、CPU 1、套接字0、mpidr 8000000001

[0.170404]  启动了2个 CPU

[0.170418]  SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。

[0.170425]  CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。

[0.170430]  CPU:提供虚拟化扩展。

[0.170937]  devtmpfs:已初始化

[0.198406]  VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构4第30部分变量

NT f rev 0

[0.198639]  时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF

、max_didle_ns:19112604462750000 ns

[0.198655]  futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)

[0.202026]  pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统

[0.202831]  NET:注册协议系列16.

[0.203690]  DMA:预分配的256 KiB 池、用于原子相干分配

S

[0.204667]  OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据

[0.315975]  OMAP-hwmod:dcan1:_wait_target_disable 失败

[0.440375]  空闲:使用调速器梯

[0.470400]  空闲:使用调速器菜单

[0.480123]  OMAP GPIO 硬件版本0.1

[0.494642]  IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux 的 IRQ 域

@1400!

[0.521849]  硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点

INT 寄存器。

[0.521860]  硬件断点:最大观察点大小为8字节。

[0.522219]  OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理 ERRA 所需的 SRAM

TA I688

[0.522229]  OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理 ERRA 所需的 SRAM 池

TA I688

[0.522763]  OMAP DMA 硬件版本0.0

[0.571702]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动器

ER (支持 LinkedIn List1/2/3)

[0.573019]  EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy

[0.577793]  EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序

[0.582206]  已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU

[0.582375]  已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU

[0.582527]  已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU

[0.582674]  已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU

[0.582938]  已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU

[0.583117]  已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU

[0.585762]  Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000008

[0.613353]  PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0

[0.617153]  VTT_FIXED:由 smps3供电

[0.651275]  随机:快速初始化完成

[0.692463]  VDD_3V3:由 regen1供电

[0.69261]  AIC_DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电

[0.695880]  omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12

[0.696385]  OMAP-i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz

[0.696443]  omap_i2c 4807c000.i2c:找不到节点/ocp/l 的 pctldev

4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400/i2c5_pins_default、延迟探针

[0.696622]  介质:Linux 介质接口:v0.10

[0.69667]  Linux 视频捕捉接口:v2.00

[0.696705]  pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册

[0.696713]  pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo G

iometti

[0.696733]  已注册 PTP 时钟支持

[0.696764]  EDAC MC:版本:3.0.0

[0.697462]  OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400

[0.697759]  OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400

[0.698047]  OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400

[0.698334]  OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400

[0.698674]  高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。

[0.699492]  时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter

[0.710179]  NET:注册协议系列2.

[0.710689]  TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节

西班牙)

[0.710753]  TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)

[0.710878]  TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)

[0.710923]  UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)

[0.710954]  UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)

[0.711082]  NET:注册协议系列1.

[0.711449]  RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。

[0.711458]  RPC:注册的 UDP 传输模块。

[0.711465]  RPC:注册的 TCP 传输模块。

[0.711473]  RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。

[0.7123]  硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动程序启用、7 co

提供解压器

[0.715283]  工作集:TIMESTAMP_bits=14 max_order=19 bucke_order=5

[0.722795]  squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher

[0.723501]  NFS:注册 id_resolver 密钥类型

[0.723523]  注册了密钥类型 id_resolver

[0.723531]  注册了密钥类型 id_legacy

[0.72357]  NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。

[0.724730]  退回:池大小:64页

[0.724875]  块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要

或246)

[0.724886]  已注册 IO 调度程序 NOP

[0.724894]  已注册 IO 调度程序截止日期

[0.725020]  已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)

[0.729422]  pinctrl-single 4a003400.pinmux:请更新 DTS 以使用#pin

Ctrl-单元格=<1>

[0.729974]  pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400大小  

1128.

[0.733414]  、共:PCI:主机桥/ocp/axi@0/PCIe@51000000范围:

[0.733428]  、共个:PCI: 未找到/ocp/axi@0/PCIe@51000000的总线范围、u

sing [总线00-ff]

[0.733460]  、共页:PCI:  IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000

[0.733481]  、共:PCI: MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000

[1.734868]  dra7-PCIe 51000000.PCIe:PHY 链路从未出现

[1.735036]  dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00

[1.735050]  PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]

[1.735061]  PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]

[1.735071]  PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffffff

]

[1.735453]  PCI:总线0:禁用快速背对背传输

[1.735572]  PCI:总线1:启用快速背对背传输

[1.735692]  PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]

[1.735708]  PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]

[1.735722]  PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]

[1.735940]  pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 交叉路向 PME 发送信号

PT

[1.736974]  未找到使用虚拟稳压器的背光电源

[1.798797]  Serial:8250/16550 driver,10端口,禁用 IRQ 共享

[1.802137]  48020000.serial: ttyS2、位于 MMIO 0x48020000 (IRQ = 301、BASE_BA

UD = 3000000)是8250

[2.777490]  控制台[ttyS2]已启用

[2.781848]  48422000.serial: tmio 0x48422000处的 ttyS7 (IRQ = 302、base_ba

UD = 3000000)是8250

[2.792604]  OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.

[2.799361]  [DRM]已初始化

[2.804275]  OMAP DSS 6.1版

[2.807612]  omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_com

雨衣_操作)

[2.816072]  omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_c

omponent_ops)

[2.825197]  tpd12s015:编码器探头失败,错误-2

[2.831468]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[2.837924]  未找到显示电源 VCC、使用虚拟稳压器

[2.995163]  返修:模块已加载

[3.073540]  循环:模块已加载

[3.105176]    

[3.105176]    

[3.105176]    GPIO 113-115设置 E********

**

[3.105176]    

[3.549739]  libphy:固定 MDIO 总线:探测

[3.609529]  DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6

[3.615654]  libphy:48485000.mdio:探测

[3.623852]  DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[0]:器件48485000.MDIO:00、  

驱动程序 Vitesse VSC8572

[3.632634]  DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、  

驱动程序 Vitesse VSC8572

[3.641857]  cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = D4:36:39:fb:9b:70

[3.648505]  CPsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (监听

(小)

[3.656837]  cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = D4:36:39:fb:9b

:71.

[3.665239]  mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标

[3.671166]  i2c /dev/entries 驱动程序

[3.677374]  GPIO-FAN GPIO_FAN:GPIO 风扇已初始化

[3.682834]  tmp102 0-0048:读取配置寄存器时出错

[3.688267]  tmp102:0-0048探测器失败,错误-121

[3.698956]  OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:获得了 CD GPIO

[3.769842]  OMAP_hsmmc 480b4000.MMC:对于 sdr25模式、没有 pinctrl 状态

[3.776223]  omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态

[3.920427]  ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动

[3.931093]  NET:注册协议系列10.

[3.946210]  SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序

[3.952567]  NET:注册协议系列17.

[3.957161]  注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器

[3.961554]  OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持

[3.967995]  TI OMAP4+器件的电源管理。

[3.973101]  注册 SWP/SWPB 仿真处理程序

[3.986921]  DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目

[4.006375]  omap_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12

[4.012176]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[4.019415]  input:GPIO_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input0

[4.026436]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[4.032643]  hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)

[4.038318]  AIC_DVDD_FIXED:正在禁用

[4.042021]  vmmcwl_fixed:正在禁用

[4.045680]  ldousb:正在禁用

[4.048903]  ALSA 器件列表:

[4.049529]  mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡

[4.056707]   找不到声卡。

[4.059930]  mmcblk1:mmc1:0001 Q2J55L 7.09 GiB  

[4.070607]  mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J55L 分区1 16.0 mib

[4.076710]  mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J55L 分区2 16.0 mib

[4.084488]  正在等待根设备 PARTUUUUUUID=f17bacfb-02 ...

[4.084612]  connector-HDMI 连接器:无法找到视频源

[4.088610]  mmc0:主机不支持读取只读开关、假设

G 写入使能

[4.120777]  mmc0:地址为59b4的全新超高速 SDR104 SDHC 卡

[4.127680]  mmcblk0:mmc0:59b4 ncard 15.0GiB  

[4.133153]   mmcblk0:P1 P2

[4.136491]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[4.294286]  EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装的文件系统、具有已订购的数据模块

e.选项:(空)

[4.302442]  VFS:在设备179:50上安装了根(ext4文件系统)。

[4.311518]  devtmpfs:已安装

[4.315368]  释放未使用的内核内存:2048K (c0e00000 - c1000000)

[4.544038]  systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。

[4.590622]  systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system.conf 为 ma

链接的可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续

。

[4.610807]  systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -审计  

-selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTL

S +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)

[4.629154]  systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2017.05!

[4.660136]  systemd[1]:将主机名设置为 。

[4.765247]  systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.t

arget 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 处理器

不管怎样,还是丁。

[4.783860]  systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/var-lib-ma

chines.mount 标记为可执行。 请删除可执行权限位。

 仍在继续。

[4.800288]  systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.tar

Get 标记为可执行。 请删除可执行权限位。 Proceedi

NG。

[4.815232]  systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/system.sli

CE 标记为可执行。 请删除可执行权限位。 过程中

G。

[4.830305]  systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/-.slice 为

 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 继续执行任何操作

方式。

[4.844784]  systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/slices.tar

Get 标记为可执行。 请删除可执行权限位。 Proceedi

NG。

[4.859813]  systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-jo

urnald.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位

。 仍在继续。

[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service

[ 确定 ]收听日志套接字。

[ 确定 ]已创建切片系统切片。

[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。

[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。

     正在安装 POSIX 消息队列文件系统...

     正在启动加载内核模块...

[5.225284]  cmemk:加载树外模块和内核。

[5.231711]  CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.9.28

[5.237674]  分配的堆缓冲区0x4050000、大小为0x100000

[[5.244208]  cmemk 已初始化

[5.252207]  cryptodev:已加载驱动程序1.8。 插座。

     正在安装调试文件系统...

[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。

[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。

[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。

[ 确定 ]已创建层用户和会话层。

[ 确定 ]已到达目标层面。

     正在启动日记账服务...

[5.480179]  systemd-journale[118]:配置文件/etc/systemd/journa

LD.conf 被标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 处理器

无论如何都很棒

[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。

     正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...

[5.546019]  EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)

     正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点

(笑声)

[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。

[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。

[ 确定 ]已到达目标路径。

[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。

[ 确定 ]已达到目标交换。

     正在安装临时目录...

[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。

     正在启动设置虚拟控制台...

[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。

[ 确定 ]已安装调试文件系统。

[ 确定 ]已挂载的临时目录。

[ 确定 ]已启动日志服务。

[ 确定 ]已开始加载内核模块。

[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。

[ 确定 ]已开始为当前 kern 创建所需 sta...ce 节点的列表

EL。

[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。

     正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...

     正在启动 udev 冷插拔所有设备...

     正在安装配置文件系统...

     正在开始应用内核变量...

     正在开始将日志刷新到持久存储...

[ 确定 ]已挂载配置文件系统。

[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。

[ 确定 ]已开始应用内核变量。

[6.331023]  systemd-journale[118]:已收到刷新运行时的请求

来自 PID 1的 NAL

[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。

[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。

     安装/var/volatile...

     安装/media/ram...

     正在启动 udev 内核设备管理器...

[ 确定 ]已安装/var/volatile.

[ 确定 ]已安装/media/ram.

[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。

     正在启动加载/保存随机种子...

[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。

     正在开始创建易失性文件和目录...

[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。

[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。

     正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...

     正在启动网络时间同步...

[6.810571]  OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_c

ma@9d000000

[6.818443]  remoteproc remoteproc0:588200.IPU 可用

[6.866723]  连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源

[6.873116]  OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_c

mA@95800000

[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。

[6.873207]  remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 现已推出

[6.873350]  OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_c

mA@99000000

[6.873422]  remoteproc remoteproc2:可提供40800000.dsp

[6.873891]  OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_c

ma@9f000000

[6.874059]  remoteproc remoteproc3:41000000.dsp 现已推出

[6.954190]  连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源

[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。

[7.078105]  remoteproc remoteproc0:启动588200.IPU

[7.086613]  remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4、s

使4872056更小

[7.102239]  OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版

[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS2.

[7.143470]  remoteproc remoteproc1:启动5502000.IPU

[7.150866]  remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、s

使3743164尺寸化

[7.173028]  OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1

[7.188234]  virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态

[7.189588]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-Sampl

地址0x32

[7.189720]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-Sampl

地址0x33

[7.189895]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3

C

[7.190004]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x6

5.

[7.248117]  mt9t11x 4-003c:输入时钟频率:32000000

[7.248123]  mt9t11x 4-003c:像素时钟频率:96000000

[7.248211]  mt9t11x:4-003c 的探头失败、错误-16

[7.290938]  remoteproc remoteproc0:注册的 virtio0 (类型7)

[7.312295]  remoteproc remoteproc0:远程处理器588200.IPU 现已上市  

向上

[ 确定 ]已开始网络时间同步。

[7.346963]  接头-HDMI 接头:找不到视频源

[7.364283]  Palms-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:RTC 内核:

 已将48070000.i2c:tps659注册为 RTC1

[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。

     正在开始同步系统和硬件时钟...

[7.428429]  连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源

[7.495070]  OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 r

TC2.

[7.519679]  像素 cir_ts 4-005C:像素 cir_set_power_mode:无法读取寄存器0x33  

:-121.

[7.527919]  pixcir_ts 4-005C:无法设置空闲模式

[7.549127]  pixcir_ts:4-005C 的探头失败、错误-121

[7.555440]  connector-HDMI 连接器:找不到视频源

[7.5646677]  virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态

[7.567738]  virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x6

5.

[7.568629]  virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x6

6.

[7.570928]  RTC-ds1307:2-006F 的探头失败,错误-5

[7.602870]  remoteproc remoteproc1:registered virtio1 (类型7)

[7.615462]  remoteproc remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已上市  

向上

[7.624867]  VPE 489d0000.VPE:加载固件 vpdma-1b8.bin

[7.634604]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[7.656947]  OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2

[7.664092]  OMAP-DES 480a5000.des:将运行具有实时 p 的请求泵

优先级

[7.679022]  连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源

[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。

[7.709761]  VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0

有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。

[ 确定 ]已达到目标系统初始化。

[7.765770]  SCSI 子系统已初始化

[ 确定 ]开始每日清理临时目录。

[ 确定 ]达到目标计时器。

[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。

[7.839914]  OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒

C

[7.847674]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[7.869413]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。

[7.921815]  [DRM]在次要0上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701

[7.928377]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[ 确定 ]侦听 RPCBIND 服务器激活套接字[7.941068]  OMAP-ae

S 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3

。

[7.953784]  OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy - dai <->

 58040000编码器映射正常

[7.965360]  OMAP-AES 4b500000.AES:将运行具有实时 p 的请求泵

优先级

[7.966236]  连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源

[7.984984]  OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3

[7.991241]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[7.997683]  OMAP-AES 4b700000。AES:将运行具有实时 p 的请求泵

优先级

[[8.015289]  连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源

[8.022310]  OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器

 OK ]正在侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。

[ 确定 ]已达到目标套接字。

[8.062144]  AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位,并行总线扫描被禁用

[8.062881]  connector-HDMI 连接器:找不到视频源

[[8.107780]  AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0

X1冲击平台模式

 确定 ]已达到目标基本系统。

[[8.151484]  AHCI 4a140000.SATA:标记:64位 NCQ SNTF stag pm LED clo 打开

Ly pmp Pio 贫民窟部分 CCC apst  

 OK ]已启动内核日志服务。

[8.178393]  ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP  

映射正常

[8.179832]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[8.192070]  remoteproc remoteproc2:为40800000.dsp 加电

[8.192079]  remoteproc remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、s

21891524

[8.198704]  OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败

[8.198737]  OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0

[8.198781]  OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0

[8.200637]  remoteproc remoteproc3:为41000000.dsp 加电

[8.200646]  removeproc remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、s

21891524

[8.207244]  OMAP-hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败

[8.207273]  OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0

[8.207312]  OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0

[8.26872]  virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态

[8.268492]  remoteproc remoteproc3:registered virtio2 (type 7)

[8.268496]  removeproc remoteproc3:远程处理器41000000.dsp 现已上市  

向上

[8.269087]  virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0

X3D

[8.283638]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[8.284154]  virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg host is online

[8.284171]  remoteproc remoteproc2:注册的 virtio3 (类型7)

[8.284174]  remoteproc remoteproc2:远程处理器40800000.dsp 现已上市  

向上

[8.284233]  virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-proto addr 0

X3D

[8.286782]  连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源

[8.810640]  FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 部分 d

ATA 可能已损坏。 请运行 fsck。

     正在启动 uim-sysfs.service ...

     正在启动电话服务...

[9.061072]  SCSI host0:AHCI

[9.066313]  ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口

 0x100 IRQ 348

[ 确定 ]已启动系统日志服务。

[9.099300]  连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源

[9.110887]  VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin

[9.149538]  VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件

     正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...

[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线

[9.196992]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[ 确定 ]已启动电话服务。

     正在启动网络服务...

     正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...

     正在开始保存/恢复声卡状态...

     正在启动登录服务...

     正在启动 TI 多核工具 Daemon ...

[9.370255]  蓝牙:内核版本2.22

[9.377366]  NET:注册协议系列31.

[9.392801]  蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化

[9.420507]  ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)

[9.470993]  蓝牙:HCI 套接字层已初始化

[9.471001]  蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层

[9.471033]  蓝牙:SCO 套接字层已初始化

[9.499349]  rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:探测服务 rpc_examplp

具有 src 1024 dst 101的 LE_2

[9.500189]  rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 8.

[9.500235]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.101:探测服务 dc-callb

带有 src 1024 dst 101的 ACK

[9.500634]  connector-HDMI connector:无法找到视频源

[9.500840]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.102:探测服务 rpmsg-DCE

 使用 src 1025 dst 102

[9.501201]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[9.501297]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 4.

[9.502200]  connector-HDMI connector:无法找到视频源

[9.502297]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.102:已发布函数= 9.

[9.542918]  NET:注册协议系列43.

[9.543402]  连接器-HDMI 连接器:找不到视频源

[9.544421]  connector-HDMI 连接器:找不到视频源

[9.585017]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[9.630485]  net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)

[9.630491]  net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4

[9.630494]  net eth0:ALE 表大小1024

[9.635960]  ti-pruss 4b200000.pruss:创建 PRU 内核和其他子级 p

Latform 设备

[9.637307]  IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4b226000/prus 的 IRQ 域

S@4b200000/INTC@4b220000!

[9.637693]  IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4b226000/prus 的 IRQ 域

S@4b200000/INTC@4b220000!

[9.637988]  ti-pruss 4b280000.pruss:创建 PRU 内核和其他子级 p

Latform 设备

[9.639070]  IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4b2a6000/prus 的 IRQ 域

S@4b280000/INTC@4b2a0000!

[9.639434]  IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4b2a6000/prus 的 IRQ 域

S@4b280000/INTC@4b2a0000!

[9.63900]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[9.648749]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[9.655341]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[9.700435]  connector-HDMI 连接器:无法找到视频源

[9.706731]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs

[9.706776]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器

[9.708028]  remoteproc remoteproc4:4b234000.pru0可用

[9.708076]  PRU-rproc 4b234000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b

226000/pruss@4b200000/PRU@4b234000成功探测

[9.708325]  remoteproc remoteproc5:4b238000.pru1可用

[9.708358]  PRU-rproc 4b238000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b

226000/pruss@4b200000/PRU@4b238000成功探测

[9.70859]  remoteproc remoteproc6:4b2b4000.pru0可用

[9.708626]  PRU-rproc 4b2b4000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b

2a6000/pruss@4b280000/PRU@4b2b4000已成功探测

[9.708878]  remoteproc remoteproc 7:4b2b8000.pru1现已推出

[9.708908]  PRU-rproc 4b2b8000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b

2a6000/pruss@4b280000/PRU@4b2b8000探测成功

[9.710778]  连接器-HDMI 连接器:找不到视频源

[9.711466]  usbcore:注册的新器件驱动程序 USB

[9.721593]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器

[9.721613]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:已注册新 USB 总线、已分配总线

S 第1号

[9.722031]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI 版本0

X100查询0x02010010

[9.722074]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 475、IO 内存0x48890000

[9.728997]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器

[9.729022]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口

[9.729779]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[9.730366]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[9.730596]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器

[9.730608]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线

S 编号2

[9.730672]  USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、

 正在禁用 LPM。

[9.731301]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器

[9.731361]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口

[9.732476]  连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源

[9.732915]  connector-HDMI 连接器:无法找到视频源

[9.734347]  connector-HDMI connector:找不到视频源

[9.739547]    

[9.739547]    

[9.739547    配置 VSC8572 ********

*  

[9.739547]    

[9.739549]*****   将页面选择设置为 gerneral 用途寄存器 VSC872_GP

[9.741120]*****   将19G 设置为 RGMII 的 VSC872_MAC_MODE

[9.743200]*****   回读19G:800F

[9.743202]  ***** 将页面选择设置为扩展寄存器2

[9.744238]*****   将18E2设置为偏移1.7nS

[9.746319]*****   回读18E2:36

[9.746320]*****   将页面选择设置为 gerneral 用途寄存器

[9.747358]  ***** 将18G 设置为工作模式80F0

[9.757377]  ***** 等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.762833]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.769542]  ***** 等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.770239]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.771280]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.772319]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.773358]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.774398]  ***** 等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.775439]  ***** 等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.788496]  ***** 等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.799278]  ***** 等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:F0

[9.799880]*****   回读18G:F0

[9.799882]  ***** 将页面选择设置为 main

[9.800919]*****   将 reg 23设置为介质模式 reg23[10:8]= 001

[9.807626]*****   将页面选择设置为 main

[9.808198]*****   为软件复位设置寄存器0

[9.813922]  ***** 回读寄存器0:1040

[9.816569]  ***** 回读寄存器23:VSC872_EXT_PHY_23M:104

[9.816572]    

[9.816572]    

[9.816572]   ******** 完成 VSC8572的配置***

小部分  

[9.816572]    

[9.816585]  Vitesse VSC8572 4848485000.MDIO:01:连接的 PHY 驱动程序[Vitess

E VSC872](MII_BUS:phy_addr=4848485000.MDIO:01、IRQ=1)

[9.816603]    

[9.816603]    

[9.816603]   anegconfig ****

[9.816603]    

[9.823800]    

[9.823800]    

[9.823800]  genphyconfiganeg ret = 0

[9.823800]    

[9.833272]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪

[9.845886]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)

[9.949513]    

[9.949513]    

[9.949513]********    配置 VSC8572 ********

*  

[9.949513]    

[9.949515]*****   将页面选择设置为 gerneral 用途寄存器 VSC872_GP

[9.951198]  ***** 将19G 设置为 RGMII 的 VSC872_MAC_MODE

[9.953278]  ***** 回读19G:800F

[9.953280]*****   将页面选择设置为扩展寄存器2

[9.954318]*****   将18E2设置为偏移1.7nS

[9.956398]  ***** 回读18E2:36

[9.956399]*****   将页面选择设置为 gerneral 用途寄存器

[9.957438]*****   将18G 设置为工作模式80F0

[9.9662680]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.967319]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.968358]  ***** 等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.969398]  ***** 等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.970440]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.971479]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.972518]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.973559]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.974598]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.975638]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.976678]  ***** 等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.991882]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:80F0

[9.992798]*****   等待位15 = 0;curval VSC872_RGMII_SLEST_18E2

:F0

[9.993839]*****   回读18G:F0

[9.993841]  ***** 将页面选择设置为 main

[9.994878]*****   将 reg 23设置为介质模式 reg23[10:8]= 001

[9.996958]  ***** 将页面选择设置为 main

[9.997998]  ***** 为软件复位设置寄存器0

[10.010481] ***** 回读寄存器0:1040

[10.011519]*****  回读寄存器23:VSC872_EXT_PHY_23M:104

[10.011520]   

[10.011520]   

[10.011520   完成 VSC8572的配置***

小部分  

[10.011520]   

[10.01153] Vitesse VSC8572 48485000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[Vitess

E VSC872](MII_BUS:phy_addr=4848485000.MDIO:00、IRQ=1)

[10.011552]   

[10.011552]   

[10.011552]*********  anegconfig ****

[10.011552]   

[10.018925]   

[10.018925]   

[10.018925] genphyconfiganeg ret = 0

[10.018925]   

[10.029003] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪

[ 确定 ]启动 TI 多核工具守护程序。

[ 确定 ]已开始保存/恢复声卡状态。

[ 确定 ]已启动网络服务。

[ 确定 ]已启动 uim-sysfs.service。

[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。

[ 确定 ]已到达目标声卡。

[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。

     正在启动 rc.pvr.service ...

[ 确定 ]已到达目标网络。

     正在启动允许用户会话...

     正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...

     正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...

[ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。

     正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....

     起始网络名称[11.479206] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM  

DDK-(3699939)匹配。 [确定]

 分辨率...

[ 确定 ]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。

     正在启动加载/保存屏幕背光...背光亮度:背光

(笑声)

[ 确定 ]已启动允许用户会话。

[ 确定 ]启动登录服务。

[ 确定 ]已在 ttyS2上启动串行 Getty。

[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。

[ 确定 ]达到目标登录提示。

[ 确定 ]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。

[ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。

[ 确定 ]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光

T.

[ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。

     正在启动 weston.service ...

[ 确定 ]已开始网络名称解析。

[ 确定 ]已启动 weston.service。

     正在启动 tiipclad-demon.service ...

     正在启动 telnetd.service ...

[ 确定 ]已启动 telnetd.service。

[ 确定 ]已启动 tiipclad-demon.service。

     正在启动 thttpd.service ...

[11.817981] NET:注册协议系列15.

[ 确定 ]已启动 thttpd.service。

     正在启动 rng-tools.service ...

[ 确定 ]已启动 rng-tools.service。

[11.885239] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。

     正在启动 SYSV:kdump 脚本提供以下支持:...

[ 确定 ]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。

[失败]启动 SYSV 失败:kdump 脚本提供支持:。

有关详细信息、请参阅'stemctl status kdump.service'。

     正在启动 gdbserverproxy.service ...

[11.971612] 正在初始化 XFRM netlink 套接字

(小部分

(小部分

注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:

    自动配置

    binutils-dev

    binutils

    野牛开发

    野牛

    CPP-symLinks

    CPP

    dosfstools

    G++-symLinks

    G++

    gawg-dev

    嘎嘎

    GCC-symLinks

    GCC

    gdb

    gdbc6x

    gdbserver

    gstreamer1.0-libav

    hidapi

    libcairo-perf-utils

    libgmp10

    利比德11.

    libmpc3.

    libmpfr4

    libreadline-dev

    实验线路6.

    M4开发

    M4

    制造

    网络

    分配

    swig-dev

    请轻扫

如果您不想分发 GPLv3组件、请删除

之前的上述封装。  这可以使用来完成

opkg remove 命令。  即:

  拆下视千克

其中 是上面列表中打印的名称

注:如果软件包与您的另一个软件包有关系

   将通知相关软件包。  您应该这样做

   在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项

   此外、还应移除相关封装

(小部分

(小部分

[ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。

[ 确定 ]已启动 gdbserverproxy.service。

     正在启动 matrix-gui-2.0.service ...

[ 确定 ]已启动 matrix-gui-2.0.service。

     正在启动 thermal-zone-init.service ...

[ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。

[ 确定 ]已达到目标多用户系统。

     正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...

[ 确定 ]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。

 _________           _________      _     _   

| |_ |____ ___| _ |_|_ _||_  

|||_|.'|   。 |. ||_|   _|. |||-_| _| _|

||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||  

       |__|           |__|       

Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2

Arago 2017.05 am57xx-EVM ttyS2

am57xx-EVM 登录:root

root@am57xx-EVM:~# ifconfig

Eth0   Link encap: Ethernet HWaddr D4:36:39:FB:9B:70  

     上广播多播 MTU:1500 公制:1

     RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0

     TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0

     冲突:0 txqueuelen:1000  

     RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

     中断:99  

ETH1   链路连接:以太网 HWaddr D4:36:39:FB:9B:71  

     上广播多播 MTU:1500 公制:1

     RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0

     TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0

     冲突:0 txqueuelen:1000  

     RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

低     链路环状图:本地环回  

     iNet addr:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0

     inet6 addr:::1%763860/128范围:主机

     正在运行 MTU:65536 公制:1的上环回

     RX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0帧:0

     TX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0载波:0

     冲突:0 txqueuelen:1  

     RX 字节:12160 (11.8 KiB) TX 字节:12160 (11.8 KiB)

root@am57xx-EVM:~# ethtool eth0

eth0的设置:

    支持的端口:[ TP MII]

    支持的链路模式: 10BaseT/Half 10baseT/Full  

                100BaseT /半个100BaseT /全双工  

                1000BaseT/Half 1000Base/全双工  

    支持的暂停帧使用:否

    支持自动协商:是

    通告的链路模式: 10BaseT /半10baseT/全  

                100BaseT /半个100BaseT /全双工  

                1000BaseT/Half 1000Base/全双工  

    广播的暂停帧使用:否

    广播自协商:是

    速度:10Mb/s

    双工:半双工

    端口:MII

    PHYAD:0

    收发器:外部

    自协商:开

    支持唤醒:D

    唤醒:D

    当前消息级别:0x00000000 (0)

                

    检测到链接:否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要解决的第一个问题是 PHY 为什么不向其链路伙伴报告链路检测。 在检测到链路之前、没有流量能够通过、此链路建立与任何 MAC 或 MDIO 交互无关。 第一步是查看 PHY 数据表或联系 PHY 制造商以获得有关如何确定 PHY 为何不指示链路检测的帮助。 PHY 在 MDIO 总线上通信、但这并不总是表明 PHY 处于定义的正确状态。 引导日志是否在目标 MDIO 地址显示正确的 PHY? 另一个需要检查的问题是、从 ethtool 返回的值是否符合支持的链接模式的预期。

    检测到链接:否 ---- 必须先解决这个问题

    [3.623852] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[0]:device 48485000.MDIO:00、driver Vitesse VSC8572
    [3.632634] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动程序 Vitesse VSC8572

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、如果没有链路、RGMII 上应该没有任何活动、为什么时钟稳定在25MHz?  

    我已经验证这些是正确的 PHY 地址、0和1。 ethtool 上显示的支持链路速度是 VSC8572 phy 的预期速度。 我已按照 VSC8572 phy 的数据表进行操作、但仍然无法获得链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、如果 PHY 未检测到链路、这是正确的、则不会有任何流量。 ethtool 报告的链路速度为10Mbps 和半双工。 这与您测量的25MHz 时钟是一致的。 我无法提供有关在 PHY 上查看什么的指导,但会根据 ethtool 输出报告启用自动协商。 PHY 数据表或 PHY 制造商主办的论坛可能会提供有关链路检测问题的帮助信息。

    此致、
    Schuyler