This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:K2GEVM 和 CMB1864EVM

Guru**** 2973010 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, PCM1864, PCM1864EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653801/rtos-k2gevm-and-cmb1864evm

主题中讨论的其他器件:SYSBIOS、 PCM1864、 PCM1864EVM

工具/软件:TI-RTOS

 测试条件 :MCLK、帧数据、位日期、+12V、GND、DataOut1、DataOut2、DataOut3、DataOut4;

输出是  

[C66xx]
静态信息:
字:1.
色调:2.
tlong:4.
最大音量:7.
MAX #vmics:12.
FS:16000 [Hz]
帧持续时间:10 [ms]
帧长度:160个样本
帧大小:320字节
输入缓冲器长度:2240个样本
帧缓冲区大小:4480字节

动态信息:
麦克风:7
vmics:12.
...正在初始化波束形成器
由波束形成器完成
...正在初始化 ASNR
由 ASNR 完成
...正在初始化 MSS
使用 MSS 完成
正在初始化 DRC
随 DRC 一起提供

秘书长的报告
音频预处理演示
秘书长的报告

此演示从 CMB 的8个麦克风获取音频输入
在 MIC1至 MIC7上运行 BF+ASNR+MSS+DRC 信号处理链
处理后的音频输出将发送到 K2G EVM 板载线性输出的左声道
Mic8将被发送到 K2G EVM 板载线性输出的正确通道
请将耳机插入 K2G EVM 板载线性输出
McASP 配置失败!


音频直流模拟接口测试已完成!
A0=0x0 A1=0x1
a2=0x1 a3=0xc0e0108
A4=0x1 A5=0x42a
A6=0x8954b4 A7=0x1
A8=0x895268 A9=0x895270
A10=0x10 A11=0x0
A12=0x8fe5b0 A13=0x0
A14=0x1 A15=0x8fff00
A16=0xf63cfa1 A17=0x830ae6
A18=0x0 A19=0xf6f2bce1
A20 = 0x10 A21 = 0x0
A22=0x0 A23=0x20
A24=0x0 A25=0x20
A26=0x8fff00 A27=0x889253
A28=0x8954e8 A29=0x8268x
a30=0x832d84 a31=0x1a
B0=0x1 B1=0x3
b2=0x0 b3=0x8348c8
B4=0x895428 B5=0x8954f0
B6=0x1 B7=0x88be84
B8=0x8fe5b0 B9=0x0
B10=0x8892d0 B11=0x879ef4
B12=0x8316dc B13=0xf63cfa1
B14=0x895a00 B15=0x895508
B16=0x0 B17=0x895470
B18=0x0 B19=0x895470
B20=0xffffffB21=0xffffffff
b22=0xfffffff7 b23=0x0
B24=0x666666 B25=0x30666666
B26=0x0 B27=0xffffffff
B28=0xffffff8 B29=0x88938c
B30=0x895428 B31=0x0
NTSR=0x1000a
ITSR=0x834874
IRP=0xA
SSR=0x2D
AMR=0x8fe5b0
RILC = 0xc
ILC = 0x8954bc
0xdf9873f4时出现异常
EFR=0x2 NRP=0xdf9873f4
内部异常:IERR=0x18
操作码异常
资源冲突异常
TI.SYSBIOS.family.c64p.exception:第256行:E_exceptionMax:PC = 0x00000000、sp = 0x00000000。
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

静态信息:
字:1.
色调:2.
tlong:4.
最大音量:7.
MAX #vmics:12.
FS:16000 [Hz]
帧持续时间:10 [ms]
帧长度:160个样本
帧大小:320字节
输入缓冲器长度:2240个样本
帧缓冲区大小:4480字节

动态信息:
麦克风:7
vmics:12.
...正在初始化波束形成器
由波束形成器完成
...正在初始化 ASNR
由 ASNR 完成
...正在初始化 MSS
使用 MSS 完成
正在初始化 DRC
随 DRC 一起提供

秘书长的报告
音频预处理演示
秘书长的报告

此演示从 CMB 的8个麦克风获取音频输入
在 MIC1至 MIC7上运行 BF+ASNR+MSS+DRC 信号处理链
处理后的音频输出将发送到 K2G EVM 板载线性输出的左声道
Mic8将被发送到 K2G EVM 板载线性输出的正确通道
请将耳机插入 K2G EVM 板载线性输出
McASP 配置失败!


音频直流模拟接口测试已完成!
A0=0x0 A1=0x1
a2=0x1 a3=0xc0e0108
A4=0x1 A5=0x42a
A6=0x8954b4 A7=0x1
A8=0x895268 A9=0x895270
A10=0x88bc46 A11=0x89547c
A12=0x87a0a8 A13=0x8017
A14=0x100 A15=0x0
A16=0x8268x A17=0x830ae6
A18=0x0 A19=0x88c480
A20 = 0x88bc46 A21 = 0x89547c
A22=0x0 A23=0x20
A24=0x0 A25=0x20
A26=0x0 A27=0x889253
A28=0x8954e8 A29=0x8268x
a30=0x832d84 a31=0x1a
B0=0x1 B1=0x3
b2=0x0 b3=0x8348c8
B4=0x895428 B5=0x8954f0
B6=0x100 B7=0x88be84
B8=0x87a0a8 B9=0x8017
B10=0x8892d0 B11=0x879ef4
B12=0x8316dc B13=0x8268x
B14=0x895a00 B15=0x895508
B16=0x0 B17=0x895470
B18=0x0 B19=0x895470
B20=0xffffffB21=0xffffffff
b22=0xfffffff7 b23=0x0
B24=0x666666 B25=0x30666666
B26=0x0 B27=0xffffffff
B28=0xffffff8 B29=0x88938c
B30=0x895428 B31=0x0
NTSR=0x1000a
ITSR=0x834874
IRP=0xA
SSR=0x2D
AMR=0x87a0a8
RILC = 0xc
ILC = 0x8954bc
0xdf9873f4时出现异常
EFR=0x2 NRP=0xdf9873f4
内部异常:IERR=0x18
操作码异常
资源冲突异常
TI.SYSBIOS.family.c64p.exception:第256行:E_exceptionMax:PC = 0x00000000、sp = 0x00008017。
xdc.runtime.Error.raise:终止执行  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享您使用的是哪个 RTOS SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们使用的版本是 processor_sdk_rtos_k2g_4_01_00_06;我们使用的演示是 Realtime_demo_bios;我们使用的 PCM1864 PCB 板是由我们自己设计的;我们使用 TI PCM1864EVM 电路作为参考;当我们测试时,会出现很多问题;
    我们期待您的帮助;

    此致、
    武俊何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是重复的线程。 应关闭此主题并继续在 e2e.ti.com/.../2403744上进行讨论

    Lali