This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:OMAP-L138 C6748的基本安全启动

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667019/tms320c6748-basic-secure-boot-for-omap-l138-c6748

器件型号:TMS320C6748

大家好、

客户购买 了一个带后缀 E 的 TMS320C6748、并制作了定制板。 她尝试通过以下链接引导以解锁 JTAG。  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Basic_Secure_Boot_for_OMAP-L138_C6748、出现错误:

BOOT 引脚已确认为 uart1。 请帮助她。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 UART 主机工具, 他们是否尝试查看串行终端上是否正确接收了 BOOTME? 是否使用了安全的 TI 生成工具来生成输出二进制文件。  在使用安全器件尝试此测试之前、他们是否使用非安全器件测试了电路板。 我们正在尝试了解这是硬件问题还是软件问题。

    我们有用于在安全器件上测试 JTAG 解锁的二进制文件、我在这里附加了该二进制文件。 您是否可以尝试在自定义平台上加载此文件并对其进行测试、器件将启动并解锁 JTAG

    e2e.ti.com/.../dsp_5F00_exitnonsecure_5F00_unlockjtag.bin

    我将离线向您发送一些有关安全设备的附加资料、以转发给此客户。

    此致、

    Rahul