This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:奇怪的 PORz 行为

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654163/am5718-strange-porz-behavior

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08

您好!

我有一个基于 AM571x 工业开发套件(IDK)的定制 AM5718板。 AM57XX_PORZn 网络连接到 MPU 上的 PORZ、当 PMIC 释放 PMIC_RESET_OUTn 复位时、预计会达到3.3V。 但是、在测量 AM57XX_PORZn 电压时、我得到的读数约为1.5V

 PMIC_RESET_OUTn 还测量1.5V、但在对 SN74LVC1G08和 GATE 进行去焊时、PMIC_RESET_OUTn 测量的电压应是3.3V。 我已对 AM57XX_PORZn 网络上的所有组件进行了去焊、因此不会驱动它、它仍然测量1.5V。请注意、AM57XX_PORZn 连接到 MPU 上的 PORZ、RTC_PORZ 和 RTC_ISO。 MPU 似乎以某种奇怪的方式将 AM57XX_PORZn 网络驱动至1.5V。非常令人困惑。 有什么想法吗?

此致

/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您电路板上的 VDDSHV3电压是多少? PORz I/O 单元由该电源轨供电。 如果 VDDSHV3为1.8V、则 PORz 信号不应超过1.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDSHV3为3.3V

    PORZ 输入以及 RTC_PORZ 和 RTC_ISO 输入使用 IHHV1833缓冲器( SPRS957F 中的表5-14)、根据表4-2、它们具有上拉和下拉电阻。 这些 上拉电阻和下拉电阻有多强? 它们是否会导致我看到的1.5V 电压?

    我还尝试将 PORZ 直接连接到 PMIC_RESET_OUTn (绕过原理图中的 SN74LVC1G08和 GATE)。 PMIC_RESET_OUTn 具有10k 上拉电阻至3.3V 的电压、因此应将 PORZ 驱动至3.3V、但我仍测量1.5V。弱拉电阻是否会将输入驱动至3.3V?

    在任何情况下、根据表5-14、PORZ 的输入高电平阈值为1.2V、因此该复位应在1.5V 时失效。对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDDSHV5电压如何? RTC_PORZ 和 RTC_ISO 由这个电源轨供电。 我不怀疑这是由内部电阻器引起的、它们太弱、以至于无法将信号拉得这么高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。 我现在看到我有一 个振荡 PMIC_RESET_OUT_N 仅使用电压表进行1.5V 测量只是 方波的平均值。  PMIC_RESET_OUT_N 为高电平3.12ms 和低电平3.6ms。 因此、我需要了解是什么导致 PMIC_RESET_OUT_N 振荡。 我还会回来的……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于某种原因、我们从 MPU 上拉了10k RSTOUTN。 移除电阻后、电路板工作正常。