This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCIEVMK2X:在 ARM 内核上使用 Linux 运行的 DSP 内核示例

Guru**** 2960940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654331/linux-tcievmk2x-example-to-use-dsp-cores-using-linux-runing-on-arm-core

器件型号:TCIEVMK2X

工具/软件:Linux

您好!

我不熟悉 Code Composer Studio 和 TI 环境

我正在使用 TCIEVMK2x

Linux 已在其 ARM 内核上运行

您能给我一个简单的示例吗?您可以使用在 Linux 上运行的应用程序来利用一个或全部8个 DSP 内核。

如何使用 BareMetal 代码执行此操作

我是否需要使用 code composer studio

此致