This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3358:演示项目构建问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666760/rtos-am3358-demo-project-build-question

器件型号:AM3358
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我在 Sitara A8上开发应用时使用的是 processor_sdk_rtos_AM335x_4_02_00_09\demos\rtos_template_app 示例项目。 我目前使用 BeagleBone Black 板作为平台、但将来会迁移到基于 Sitara A8的定制板。 我使用 CCS 7.4.0.00015作为 IDE。  

当我构建 RTOS_TEMPLICE_APP 项目时、我注意到正在自动生成一个"src"文件夹、并将其添加到 CCS 中的项目树中。 此文件夹也会自动标记为"从此构建中排除"。 我随附了一个包含项目树屏幕截图的 pdf。

我已经从 PDK 构建了其他 TI RTOS 示例工程、从未观察到这种行为。 有人能解释为什么这是作为项目的一部分生成的、它的使用等等吗?  

谢谢你。

Tim Cleveland

e2e.ti.com/.../rtostemplateprjscreenshot.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    创建 src 目录是为了从 BIOS_下的源文件构建 SYSBIOS 库 目录。 (由 XDC 构建过程自动完成)。
    临时目标文件和相关文件在此处创建,然后创建 SYSBIOS 库。 这些是临时文件、因此不包括在内。

    其他 PDK 示例具有不显示此 src 构建区域的机制。 我将在内部研究这是如何完成的。
    希望这能澄清。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lali。 如果您发现此项目和其他 PDK 示例之间有何不同、请告诉我。 我想充分理解这一点。

    -Tim Cleveland
    Toro 公司
    tim.cleveland@toro.com