This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2HG:关于 OpenCV git 问题

Guru**** 2957980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654355/linux-tda2hg-about-opencv-git-issue

器件型号:TDA2HG

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

我的操作系统是 Ubuntu 14.04、是指文件名为"OpenCV_cross_compile_Steps_for_A15_linux.pdf"的文档。

我们遵循了文档“OpenCV 3.1交叉编译在 Linux A15上”,并尝试克隆存储库 https://github.com/opencv/opencv.git 上的“tiopencv”。

但我们没有在 git 中找到标签:ticv3.1_00.04.02.00。

 我们遵循以下链接、仍然无法访问 git 进行下载

e2e.ti.com/.../2402955

请提供建议并谢谢  

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否遵循了 VisionSDK_UserGuide_opencx.pdf? 显示中提到了 cmem repo 的 git 链接和签出标签
    ‘VisionSDK_Linux_UserGuide’(VisionSDK_Linux_UserGuide)。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    除了 Alex 所说的内容、您还可以检查此主题:
    e2e.ti.com/.../618557

    此致、
    Yordan