This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:TCI6638K2KDAAWA2

Guru**** 2958090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653215/tci6638k2k-tci6638k2kdaawa2

器件型号:TCI6638K2K

您好!

我对可订购器件型号和供货情况有以下疑问

对于以下器件型号。 DSP 和 ARM 内核在1.2GHz 下运行。 此零件的可用性/交货周期是多少
TCI6638K2KDAAWA2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确、如数据表中所示、请参阅12.1器件命名规则部分、图12-1。 C66x DSP 器件命名规则(包括 TCI6638K2K 器件)、我知道 DSP 和 ARM 都运行@1.2GHz。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供此信息。 有人能帮您了解 TCI6638K2KDAAWA2的交货周期信息

    此致

    Shiladitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您位于何处以及您将使用哪个经销商。 这也是一个营销问题、我们的团队(e2e 团队)只负责技术问题。

    此致、
    Yordan