This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:超级电容器

Guru**** 2956030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654479/am3358-super-capacitor

器件型号:AM3358

您好 TI

请注意、我们正在制作与 Beagle Bone Black 完全相同的定制板

我需要在 BeagleBone Black 开发板(我们的定制板)上使用一个1F 的超级电容器、这样、如果主电源发生故障、它将向 CPU 生成中断、那么该超级电容器可以为目标板供电大约1分钟。 这足以执行必要的清理过程。

我需要下面的原理图

  1. 如果 主电源出现故障、您是否有任何原理图用于将1F 或2F 超级电容器连接到 BBB
  2. 此外、如果主电源出现故障、则会生成中断的原理图

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我非常怀疑超级电容器是否能够提供足够的电流、以便在发生电源故障后使电路板保持活动1分钟。 我建议您使用功率估算工具来检查您的功率要求: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Power_Estimation_Tool 在任何情况下、我们都没有此用例的原理图。 我建议您设计一个电路、通过系统上的最高电压提供早期欠压警告。 另一个可以帮助使用日志文件系统、如 ext4。