This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6211B:无法将我的 DSK 连接到计算机

Guru**** 2968610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665743/ccs-tms320c6211b-unable-to-connect-my-dsk-to-the-computer

器件型号:TMS320C6211B

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试根据给定的规格初始化套件(DSK (DSP 入门套件) 6211)、但它显示一条错误消息、指出配置失败。 然后、我们尝试根据替代要求使用 BIOS 端口设置对套件进行故障排除。 即使更改设置,所有端口也会失败。 请为我们提供初始化套件所需的替代方法。
希望您能尽早与我们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maadhav、

    在您的电路板上运行的是什么软件以及运行的是哪个版本? 您尝试在其上闪存的版本和版本是什么? 是否可以发布一些日志或错误消息?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这些图片能为您提供足够的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maadhav、

    在安装 CCS 之前、您是否确保连接 DSK? 如果是、您可能需要在 BIOS 中重新配置并行端口。 您通常可以在启动时按 F2进入 BIOS、但它可能会因系统而异。

    此外、以下是来自类似的、已解决的主题 https://e2e.ti.com/support/dsp/tms320c6000_high_performance_dsps/f/115/p/49495/178157的一些建议

    • 尝试安装此处的 Spectrum Digital 仿真驱动程序、

    • 尝试使用 Spectrum Digital 故障排除指南来调试您的计算机是否支持打印机端口、

    • 验证 CCS 设置配置是否选择了正确的目标和 JTAG 仿真。