This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14 EVM 上的 Smart Reflex

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9244, 66AK2H14, TPS53659, UCD9244-EP, LM10011, UCD74120, TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665469/66ak2h14-smart-reflex-on-66ak2h14-evm

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件:UCD9244、 TPS53659、 UCD9244-EP、 LM10011、 UCD74120、 TPS544C25

大家好、我想了解一些有关如何在66AK2H14处理器上实现 Smart Reflex 的更多信息。 我已经查看了 EVM 板的原理图、并看到它们使用了两个 UCD9244器件、第40页和第41页。 我可以理解第40页、但不能理解第41页。 在第41页上、UCD9244的 VID 引脚流入 VCC3V3_AUX、我看不到它如何用作智能反射。 有人能帮我清楚这一点吗?这是66AK2H14的唯一 Smart Reflex 实现吗?  

我已经查看 了 KeyStone II 器件的硬件设计指南第10至14页、并查看了智能 Reflex 的其他实现、与66AK2H14 EVM 原理图相比、更易于理解。 我认为、了解原理图的第41页后、可以更好地理解这些内容。  

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚搜索了 UCD9244、他们不建议使用 TPS53659。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、我的错字。 他们不建议在新设计中使用 UCD9244。 抱歉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS53659的数据表很短、缺少方框图。 是否有人将此器件与66AK2H14搭配使用?

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想 UCD9244-EP 仍然可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    [引述]在第41页、UCD9244的 VID 引脚流入 VCC3V3_AUX、我看不到它如何用作智能反射。 有人能不能为我说明这一点、这是否是66AK2H14的唯一 Smart Reflex 实现?[/QUERP]

    请查看此主题:
    e2e.ti.com/.../562455
    它详细说明了智能反射在 K2H 上的工作原理。 上面的线程中还有其他对您有用的链接。

    否、这不是为66AK2H14器件实现 Smart Reflex 的唯一方法。 查看以下主题:

    e2e.ti.com/.../395850

    Bill 的回答包含电源组的演示、其中介绍了使用 LM10011进行 AVS 控制的 K2H 模拟控制器解决方案。 当然、KeyStone II 器件的硬件设计指南是为 KS2器件实现 Smart Reflex 的另一个参考文献。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    大家好、我将详细介绍相关文档、我已经了解到 VCNTLxNT 引脚(AU36、AV37、AV36、AU35、AW36)现在是保留引脚。 需要修改我的原理图以进行更新。 通过此更新、您能告诉我我对 U16 (UCD9244)引脚上的输入会怎么做:20.22、29和14第40页?

    最后、这不会改变第41页上的任何内容、对吧?

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我是 ooo。 我将对此进行研究并进行更新。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    K2H EVM 包含2个不同的 UCD9244器件、其中每个器件控制4个单独的电源转换器件。  U16的前2个通道控制 AVS 电源。  这些输入进入 VID1和 VID2输入、但不再使用 VID2输入。  有一次、我们考虑支持单独的 ARM 和 DSP AVS 电源、但芯片被修改为只需要两个域的单个 AVS 电源。  如原理图所示、连接到前2个通道的 UCD74120器件的输出组合在一起。  UCD9244的配置文件显示这两个通道由 VID1控制一起控制。

    K2E EVM 是后来开发的、具有更具成本效益的电源解决方案。  我建议您查看该解决方案。  TI 拥有比 TPS544C25更新的电源转换器件、这些器件可插入到具有额外增强功能的拓扑中。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    大家好、非常感谢您回复我的帖子。 您能告诉我第41页上的 U25是否仍然必要? 我能否简单地将启用 U27、U8和 U23与微控制器结合使用?

    最后、什么是 PMBus、我是否使用了 PMBus?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    此设计中有2个 UCD9244器件。  每个驱动4个独立的输出通道。  EVM 设计中使用并需要所有8个电源。  每个电源电压都是必需的、但可以像数字转换器和相关功率级那样充分使用模拟转换器来产生。

    正如我说过的、UCD9244是数字电源控制器。  它同时执行4个通道的所有启动和关断排序以及电源控制环路的计算。  其输出为 PWM 控制信号、然后驱动连接的器件中的功率级。  它不能被微控制器轻松取代。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    大家好、非常感谢您回复我的帖子。 您能告诉我第41页上的 U25是否仍然必要? 我是否可以使用 微控制器简单地启用 U27、U8和 U23?

    最后、什么是 PMBus、我是否使用了 PMBus?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我回答了第一个问题。  PMBus 是一种类似 I2C 的接口、通常用于电源监控 和控制。  我们考虑了对 PMBus 的 VID 控制、但这从未实现产品化。  无需 PMBus 支持即可启用66AK2H14器件的 AVS 控制。  但是、TI 的许多电源转换器件支持通过 PMBus 进行远程监控。

    Tom