This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:DSS 应用程序问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654051/linux-am5728-dss-applications-questions

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你好

我想问一下有关 DSS 应用程序的一些问题。

当我 在 AM5728 EVM 上运行代码"drmclone -l 800x480 -p 320x240:240+120 -h 640x480"时、请在 网站processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Graphics_and_Display 中使用 sdk4.1.Ifonud 命令

它显示:

/dev/dri/card0打开成功!

LCD 连接器 ID = 31

HDMI 连接器 ID = 36

LCD 编码器 ID = 30

HDMI 编码器 id = 35

错误:omapdrm:dss:无法启用基准面

我尝试了代码" drmextended -l 800x480 -p 320x240:0+0 -h 640x480"、结果相同。

那么、可以给我一些建议来解决这个问题吗?

您是否有 drmclone 源代码?您能否向我提供?

致问候(&H)!

drmclone -l 800x480 -p 320x240:240+120 -h 640x480

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="hsg"]并且您是否具有 drmclone 源代码?您是否可以向我提供?

    请检查此链接以获取源代码:

    https://git.ti.com/glsdk/example-applications/trees/master/drm-tests

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的网站、请就"error:omapdrm:dss:failed to enable plane (错误:omapdrm:dss:无法启用平面)"问题向我提供帮助。
    谢谢(&C)!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以先执行此命令:
    /etc/init.d/weston 停止

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您验证答案。

    BR
    玛格丽塔