This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:软件中的器件检测

Guru**** 2959220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654032/linux-processor-sdk-am335x-device-detection-in-software

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3354、 AM3352

工具/软件:Linux

在软件中、如何确定 AM335x 是否具有 GPU? 我需要确定程序中的 CPU 是 am3352还是 am3354

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 DEV_FEATURE 寄存器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记问这个问题、如何获得 AM335x 芯片、AM335x 序列号的唯一标识?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM335x 器件没有唯一的序列号。 但是、它们具有唯一的 MAC 地址、如果这对您有用的话。 寄存器为:

    mac_id[1:0]_lo 和 mac_id[1:0]_hi