This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:vision sdk-空源、包含数据文件&索引文件

Guru**** 2955730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667223/rtos-vision-sdk--null-source-with-a-data-file-index-file

工具/软件:TI-RTOS

大家好,

在 null src 中,如何创建索引文件? 是否可以将 nullsrc 保留在 M4内核中并在 M4内核中显示?

NullSource (M4)-> Display_M4  

 您在 VSDK 源代码中是否有上述示例的示例?

此致、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    是的、可以在 M4内核上具有零源和显示。 当前的 VSDK 用例具有相同的配置。 您可以参考它们以了解更多信息。

    请参阅以下索引文件创建信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    您在 VISION SDK 源代码中提到了哪种用例?
    我们在 A15内核上安装了 Linux。 空 src-data 有两个选项。 我们可以将其保留在 A15或 M4中。

    我们希望在 M4内核中使用 nullsrc 数据、在 M4内核中使用 Display。

    以下用例是否正确?

    NullSource (M4)-> Display_M4

    只需再添加一个问题  

    什么是 sizeBin.exe? 何时使用此文件? 请分享。  

    sizeBin.exe index.idx inHeader


    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul
    对于 VSDK Linux、请参阅 uC -\vision_sdk\apps\src\HLOS\ADAS\src\usecases\null_src_decode_display
    此读取 SD 卡中的帧、解码和显示。
    请注意、使用 VSDK Linux 时、无法从 M4控制 SD 卡读取/写入、因为 Linux 控制 SD/eMMC 器件
    sizeBin.exe 用于生成索引文件。 这是必需的、因为 VSDK 中没有任何帧块逻辑来标识帧边界

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、
    请共享 sizeBin.exe 文件并告诉我如何使用此文件。

    此致、
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    我通过邮件共享了工具。 我们将在下一个版本中发布这些工具、作为 SDK 的一部分。

    有关生成.h264和.inheader 的说明、请遵循以下 e2e 线程。