This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM640:写入?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654330/ccs-tms320dm640-write

器件型号:TMS320DM640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我需要一些信息、我不知道我需要在哪里插入、如果你能帮我、谢谢。 使用 FlashBurn_v4.6 (CCS_v6使用)和 XDS100V2到 DSP (TMS320DM640ZDK)、我能写入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    是的、您可以将 XDS100v2仿真器与 DM64x 器件配合使用。 另请参见以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../214539

    此致、
    帕维尔