This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:McASP 字节序

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654296/linux-am5728-mcasp-endianness

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

McASP 是否支持以大端字节序形式捕获数据?

因为我在 McASP 的达芬奇驱动程序中找不到任何支持。 我尝试通过 McASP 捕获流、但格式只允许小端字节序捕获、因为这需要执行一个单独的应用程序来反转获取的数据。这完全不符合连续实时捕获的目的。

如果可能、如何以大端字节序形式捕获数据?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    McASP 子系统中没有字节序转换硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指线路上数据的位字节序、还是指存储在存储器中的数据的字节字节字节序?

    McASP 支持线路上的小位和大位字节序。 这两种模式都用于不同的应用:μ I²S 是大端字节序、而 S/PDIF 是小端字节序。

    McASP 仅支持存储器中的小端字节序、即 AM335x 上所有内核的本机字节序。 不过、如果位流是大端字节序、则只需将插槽宽度配置为8位(并增加每帧的插槽数以进行补偿)、即可使数据按大端字节序存储到存储器中。