This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6424:TMS320C6424ZWTQ6 DSP 引线键合长度球芯片

Guru**** 2955470 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653805/tms320c6424-tms320c6424zwtq6-dsp-wire-bond-length-ball-to-die

器件型号:TMS320C6424

您好!

TI 的某个人能否 向我发送 TMS320C6424ZWTQ6芯片内的电线长度列表 ?
(芯片到焊球长度)需要与板载 DDR2玉米片的长度匹配、考虑芯片内的 mach 长度。

我知道有关 DDR2路由的应用手册:

在 TMS320C6424 DSP 上实施 DDR2 PCB 布局(SPRAB08–2008年10月)


谢谢、
 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为我们可以提供这些信息、但无论如何、如果可能、我会通知设计团队详细说明。  

    BTW、如果您遵循数据表 和应用手册建议、则不应存在 DDR 布线问题。 两个文档都应考虑 SoC 内的布线长度。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avner、

    为什么要求 C6424封装内的芯片到焊球长度?   SPRAB08为电路板设计人员提供了实施 PCB 布线和可选终端器的详细说明。  它不会告诉您添加封装轨道长度。  您无需此信息即可实现此电路板设计。  芯片内部结构化引起的偏差的时序裕度已经被调节。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我只是想使长度匹配更加精确。

    Avner