This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDK5728:CCS 和 Qt 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667555/ccs-tmdxidk5728-ccs-and-qt-questions

器件型号:TMDXIDK5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将来可能会基于 AM5728 Sitara 处理器(而不是一开始在评估模块 TMDXIDK5728上)开发访问控制终端。 我现在正在查看我要使用的内容。 因此、我必须使用 AM5728外设和指纹传感器和摄像头等模块进行控制、 但我还必须开发 LCD 上的一些 GUI。 我一直在使用 CCS 来开发 MSP432、我对此很熟悉。 我看到、对于 GUI 应用、您建议使用 QT 软件。 我不明白使用什么 QT。 我的印象是 QT 用于对整个 AM5728处理器进行编程,而不仅仅是 GUI 部分? 我是否理解正确、因为我希望 QT 仅用于创建界面、然后使用 CCS 对 LCD 上按钮按压和填充字段做出反应?

对于我所读的内容、我的印象是、借助 QT、我可以开发 GUI 并对 AM5728进行编程、而当我说编程时、我的意思是控制摄像头或指纹传感器等外部模块。

例如、这种情况下:必须将新用户的指纹数据添加到数据库中。 因此、有人使用 LCD 触摸屏填充姓名和 ID 或其他内容、然后我必须使用他/她的指纹。 因此、我必须与指纹传感器进行通信、以所需的格式向我发送数据、并将该数据添加到某些存储器中、而另一方面、我必须向 LCD 发送文本、例如:将手指放在传感器上或其他位置。

我是否同时使用 CCS 和 QT、或者我只使用 QT 软件?  

我还看到 CCS 可以制作 QT 项目、但我必须对整个 GUI 进行编码。 鉴于 QT 不是免费软件、在 CCS 中基于 QT 制作的项目能否用于商业用途。

 

此致、

Ugljesa。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 和 QT 软件在大多数情况下是互斥的。

    Code Composer Studio 环境是一种 IDE、主要供从事裸机和基于 RTOS 的开发的客户用于代码开发和调试。 也可以使用 gdbserver 在 CCS 中调试 Linux 代码、但 Linux 内核/开放源码中内置了足够的调试和跟踪工具、开发人员希望通过基于 CCS 的调试使用这些工具。 IDE 旨在集成开发和仿真环境。

    QT 软件是 TI 在 IT Linux SDK 中为 ARM Linux 开发人员打包的第三方图形和 GUI 开发工具、允许他们使用 Sitara 器件上的显示和图形 IP 进行开发和运行。 QT GUI 可在 QT Creator 中开发、然后从 Linux 文件系统编译和运行。 如需参考、请查看显示如何在 Sitara 器件上测试基于 QT 的 GUI 的参考 HMI 或 EV 充电设计:
    www.ti.com/.../tidudn5.pdf
    www.ti.com/.../tidude7.pdf

    我们在 Linux SDK 中打包的开源 QT 版本可免费使用。

    此致、
    Rahul