This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PMIC 不能#39;t START

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654122/am5728-pmic-doesn-t-start

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TPS659037

大家好、TI 专家、我们的定制电路板设计参考了 TI idk 原理图、我们使用的电源 IC 是 tps659037、我们测试了电源 IC LDO、 SMPS 输出电压始终为0v、我不知道为什么? ,IC 的工作原理、我猜在上电后是,μ A、电源 IC 输出电压至 AM5728、AM5728 BOOT μ A、并通过 IIC 将电源 IC SMPS 配置为指定电压。对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加电时、IDK 板不会直接启动。 它在 IDK 原理图中的 PMIC - SW3上有一个上电按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我们在上电后使按钮晃动。 电压已经输出、但它只持续两秒钟、然后电压流降至0v、对吗? 是否有任何文档可以对其进行描述?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您没有任何软件来引导处理器、这是正常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢 Biser。我们接下来制作 SD 卡来测试它是否可以启动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser、我们测试电源 IC、发现 VSMPS7 (连接到 VDD_CORE)和 V3_3D 始终为0v、尽管我们按下了开机按钮、但另一个电压似乎正常:VSMPS1_2- 1.15V VDDS_DDR-1.35V VSMPS7-1.8V VDD_-1.06V、VDD_V3D-1.15v 始终为正常情况、VDD_v3-v3、VDD_v3为正常情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、我们测试电源 IC、发现连接到 VDD_CORE 的 V3_3D 和 VSMPS7是 alyways 0v、尽管我们按下了 POWER_ON 按钮、但这些场景是正常的? 电路板上的主电压为 V3_3D、如果该电压为0v、则电路板上的大多数 IC 无法工作、因此 AM5728无法启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这是不正常的。 您的电路板上可能存在硬件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是,除了 SMPS9 (输出至 V3_3D)和 SMPS7 (输出至 VDD_CORE)之外,LDO 和 SMPS 电压正常,SMPS9和 SMPS7的连接与其他 SMPS 相似。我们已检查硬件,没有问题。电源 IC 序列号是 TPS659037 OTP 8A C6468JW G2。 IC 封装包含 TPS6590376ZWSR、TPS6590376ZWST、TPS6590377ZWSR、TPS6590377ZWST 和 SON、我们的电源 IC 有任何问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们发现 AM5728 EVM 中的 SMPS7和 SMPS9是悬空的、那么 SMPS7和 SMPS9在上电时始终为0v 是不是原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此文档以了解正确的 PMIC 连接: www.ti.com/.../sliu011e.pdf 在我看来、您在电路板上对 VDD_CORE 和 V3_3D 使用了错误的 SMPS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser、我们找到了问题。我们所需的电源 IC 是 TPS6590379、但我们的板上是 TPS6509376、这两个版本在某些地方是不同的、例如、当通电时、有关 TPS6590376的 SMPS7和 SMPS9为0v、但 TPS6509379中的为1.15V 和3.3V。