This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GPMC 连接到并行总线

Guru**** 2964910 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654326/linux-am5728-gpmc-connection-to-parallel-bus

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

工具/软件:Linux

大家好:

只要知道我们想要使用 am5728的 GPMC 连接 AD7606芯片。

我们找到了一个使用 EMIFA 接口连接 AD7606的 Omapl138解决方案。

下面是 原理图。

。  

因此、我们对如何 使用 am5728的 GPMC 连接 AD7606芯片?感到困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是 AD7606 并行总线计时

     

    谢谢

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 AM572x TRM 修订版 I 的第15.4节中找到 GPMC 说明、在 AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 的第7.10节中找到 GPMC 时序。请使用此信息确定您的第三方外设是否可以连接到 AM572x GPMC。