This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:如何实现定点 FFT

Guru**** 2964440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654129/ccs-tms320c6748-how-to-realize-fixed-point-fft

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我想将定点 FFT 与 C6748结合使用。 但 DSPLIB 中只有浮点 FFT (例如 DSPF_sp_fftSPxSP)。

有人说 C64x 的定点 FFT (DSP_fft16x16r)的功能不适合 C6748。

C6748是否有任何定点 FFT 库可用于解决该问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C674x 架构与 C64x 和 C64x+架构完全向后兼容、因此您可以通过下载 C64Px 下载定点函数、并且应该能够在 C674x 上正常运行定点函数。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    如果您有任何问题、请尝试并告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我在 c64Px DSPLIB 中‘DSP_fft16x16r_sa.sa"、并发出警告:"在第1024行:功能单元不同意操作、忽略 LDDw.d2T1 * A_W0[A_j]、  A_co11_si11:a_c10_SI10"。 同时、FFT 结果并不完全正确。

    我不确定 它是否与两个 CPU 之间的差异有关。 或者这里有问题。

    期待    您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!