This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:以16kHz 的频率运行 TI 语音识别

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654011/tmdx5535ezdsp-running-tiesr-speech-recognition-at-16-khz

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!
在 TI eZdsp C5535上运行的 TIesr 语音识别当前设置为使用8kHz 的采样频率。 为了提高语音识别质量、我想将采样频率从8kHz 增加到16kHz。 为此、需要对使用 Code Composer Studio 的 TIesr 代码库中的哪些参数进行哪些更改?

非常感谢您宝贵的帮助。

最棒的
Peyman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    同时、您能否分享您使用的 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peyton、

    遗憾的是、TIesr 不支持16kHz 采样。
    如果客户希望在支持下构建高质量的语音触发器产品、我们建议客户使用 Sensory Truly Hands Free 引擎。
    您可以在 此处免费试用30天的 Sensory THF 进行评估、网址为 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我使用的是2017年10月13日发布的 c55xCSL-Lowpower 版本 v3.08.00。

    谢谢、
    Peyman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以更改 TIesr 引擎中的一些参数、使其在16kHz 下工作。 如果向我提供这些参数、而不是迫使我在第三方下使用许可产品、这将为我仅为语音识别引擎的臂和腿充电。

    最棒的
    Peyman