This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器和 PC 之间通过以太网电缆进行通信

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667377/communication-between-microcontroller-and-pc-via-ethernet-cable

您好!

    通过 LAN 电缆在微控制器和 PC 之间进行通信的正确工具是什么?Teraterm 是否可以实现??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行此操作的最佳方法是 ssh 会话。

    此致、
    Yordan