This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关电压电平转换器选择的问题

Guru**** 2958040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654267/question-about-the-choice-of-voltage-level-shifter

主题中讨论的其他器件:TPS54824、 TPS54424

我需要为 我的设计选择电压电平转换器(12V 至5V)、输出电流至少为3A、越大越好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我想您正在寻找降压稳压器、对吧?  TPS54424 (4A)或 TPS54824 (8A)将是一个很好的开始位置。  您可以在此处阅读相关内容:

    在这里:

    请告诉我其中任何一项是否符合您的需求。