This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:DMA、SPI 和定时器同时运行

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667480/tms320c6748-dma-spi-and-timer-operations-simultaneously

器件型号:TMS320C6748

您好!

是否有人可以帮助我同时使用 DMA、SPI 和计时器操作?

我的要求是在固定的时间间隔内将数据从乒乓缓冲器传输到 SPI0端口。 如何实现这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]我的要求是在固定的时间间隔内将数据从乒乓缓冲器传输到 SPI0端口。 如何实现这一点? [/报价]

    您可以使用计时器来计算间隔并向处理器发送中断、从而触发 SPI 传输。 但是、如果您询问示例应用、则没有一个(据我所知)。

    此致、
    Yordan