This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5545:C5545接口

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666377/tms320c5545-c5545-interface

器件型号:TMS320C5545

截至今天、使用 C5504及其与 FPGA 和闪存的并行接口的客户希望迁移到 C5545、但该器件只有串行接口。

我们有没有推荐的将 C5545与并行接口结合使用的解决方案/选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Eli
    C5545没有并行接口。 因此,您可能需要了解 FPGA 是否可以使用串行接口与 FPGA 进行通信。

    在闪存上,我假设您是从闪存引导,因此您需要坚持使用 c5545引导加载程序应用手册中列出的引导模式和串行闪存选项,而不是通过 C5504上的 EMIF 进行的 NOR 或 NAND。

    此致
    Mukul