This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:使用 TMS320C6748开发 DSP 应用是否需要仿真器? 或者、我们能否使用 TMS320C6748开发不带仿真器的 DSP 应用?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653453/tms320c6748-does-emulator-necessary-to-develop-dsp-applications-using-tms320c6748-or-can-we-develop-dsp-applications-using-tms320c6748-without-an-emulator

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

大家好、我刚刚开始探索开发 DSP 应用。 产品描述中提到" LCDK 没有板载仿真器。 需要 TI 或第三方提供的外部仿真器才能开始开发。" 如果没有外部仿真器、只使用 CCStudio 就无法进行开发? 请在这方面提供指导。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Code Composer 附带了交叉编译器、因此、您无需任何配套硬件、既不需要仿真器、也不需要开发套件、即可开发和构建 DSP 应用。 较旧版本的 CCS 具有仿真功能、因此用户甚至可以在没有真正硬件的情况下进行调试。 但是、我们大多数人使用仿真器测试我们的程序、将它们加载到处理器上、并使用仿真器检查应用。 此外、在原型设计阶段或在定制硬件可用之前、我们通常使用某种评估板或开发套件开始开发。 因为您要提出这样的问题、我相信您最好同时拥有评估板/套件和仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、非常感谢您的回复帮助。