This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:内核中 U-boot 中的 PLL SSC 初始化已撤消

Guru**** 2958900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654233/linux-am3358-pll-ssc-init-in-u-boot-undone-in-kernel

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好

我正在尝试为 DISP PLL 启用扩频时钟。  我已在 u-boot 内成功完成此操作、但是当内核出现并显示 PLL 时、我的设置已被改写。

目前在4.11.12主线内核上、具有2016.01 u-boot、但在迁移到2017.11以更新到其他区域的过程中。

DPLL 驱动程序中的任何位置似乎都没有提到与 SSC 相关的寄存器、因此我不确定"新"值来自哪里。

有人有一些见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 在 AM335x Linux 处理器 SDK 中支持的最新内核为 v4.9.41。 此论坛不支持其他版本。