This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:ADV7401器件驱动程序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667478/linux-am5728-adv7401-device-driver

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们设计了采用 AM5728 SOC 的定制板、并根据我们的要求添加了 ADV7401 IC、我们使用的是 Linux。

现在、在您的 SDK 中、我找不到连接 ADV7401的任何驱动程序。 请求提供相同的器。

BR

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADV7401是第三方产品。 请询问制造商为其设备提供 Linux 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADV7401不是 TI 器件。
    Adv 设备的可用驱动程序可在下找到:
    /psdk/board-support/linux-4.9.59 +gitAUTOINC+a75d8e9305-ga75d8e9305/drivers/media/i2c

    如果您获得了驱动程序、则可以在 PSDK 中实现此功能、或者您可以重新考虑使用内核中已存在的一些 advXXX。

    BR
    玛格丽塔