This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:在不使用 GEL 文件的情况下初始化 DDR3

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653243/rtos-tms320c6678-initilization-of-ddr3-without-using-gel-file

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试使用 TMS320C6678 EVB 为目标板创建基础设施包。  

我能够使用 CCS 使用 GEL 文件初始化系统。

现在、我要转到下一步-在不使用 CCS 的情况下加载引导、我有两个问题:

是否在 GEL 文件(DDR、PLL 等)中定义的所有配置中包含在应用的 CCS bin 文件中编译的? 如果不是、我应该如何在不使用 GEL 文件的情况下执行所有配置?

2.我应该如何为最终目标板配置所有这些组件(通常在 GEL 文件中配置)?

提前感谢、

Shlomi