This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL138:Ping 在 LCDK 和 PC 之间单向工作

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665819/linux-linuxsdk-omapl138-ping-works-in-one-direction-between-lcdk-and-pc

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 OMAP-L138 LCDK 为嵌入式 Linux 应用开发设置环境、在配置 tftp 时遇到问题。 我的主机正在运行 Windows 7、并通过 VMware 上的 Ubuntu 12.04构建 uboot 和内核。 LCDK 的"UART-USB"通过 USB 电缆连接到 PC、而 LCDK 的 PHY 通过以太网 USB 适配器连接到 PC。  

在将 uboot 加载到 LCDK 后、我感到困惑:

LCDK 被指定为静态 IP 地址192.168.226.224、以太网-USB 适配器被指定为192.168.226.225。

当我们通过 uboot 从 LCDK ping PC 时、它工作正常:

但是、当我尝试从主机 ping LCDK (关闭 VM)时、失败了:

此致、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    您能否尝试以下操作:
    1.关闭 lcdk。
    2.使用 TeraTerm 将 lcdk 调试控制台连接到主机 PC、并在 u-boot 提示符下执行 USB 启动。
    3.尝试从主机 PC ping lcdk。

    结果如何?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我使用的 U-boot 似乎不支持 USB 命令。

    "USB"命令不在列表中:

    这是 Uboot 的版本信息:

    此致、

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    很抱歉耽误你的时间、我是 ooo。

    我只想指出的是、这是一个非常旧的 SDK、我认为不支持它。 您能否尝试更新到最新的 Processor SDK Linux、这样我就可以尝试在我的一侧重现您的用例(使用相同的 SDK):
    www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138

    此致、
    Yordan