This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA725:HDMI 接口的驱动强度

Guru**** 2960920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654187/dra725-drive-strength-of-hdmi-interface

器件型号:DRA725

您好、专家、

   是否有任何配置可控制 DRA72x HDMI 接口的驱动强度?  我的客户 希望降低电流以降低 EMC /RE。  是否有任何建议、除了频谱扩展?

此致。

  Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marvin、

    遗憾的是、用户无法配置 HDMI PHY 驱动强度的控件。 您还可以更正、扩频时钟不适用于 HDMI。

    迄今为止、我们尚未与任何客户发生任何 DRA7xx HDMI EMI 问题。 鉴于 HDMI 是低电压差动信号传输、任何使用 HDMI 的人都很少会遇到 EMI 问题。

    我们怀疑对电路板布局和布线布局进行了审查。 如果信号对的阻抗不匹配、并且布线长度不符合数据手册中的建议、则 HDMI 信号更有可能损坏或显示不必要的反射。

    -科林