大家好、E2E。
我正在尝试让 McSPI 模块在 C5517的评估板上运行。
无法获取我自己的代码来触发模块、我下载了 CSL 示例并导入了主 DMA 示例(C55_LP\C55_CSL_3.08\ccs_v6.x_examples\mcspi\cSL_McSPI_MasterDma_example)。
当我运行代码时、引脚不执行任何操作。 我已将 EBSR 切换为将 SP1MODE 设置为 GPIO、并尝试在与 CLK、CS0和 MOSI 多路复用的引脚周围翻转、并验证我实际上正在检查正确的硬件引脚。 但 McSPI 代码实际上在引脚上没有执行任何操作、即使 DMA 运行并增加地址、并且 McSPI 模块在代码运行时将 STATL EOT 位转换为完成。
我在逻辑分析仪的引脚上看不到任何东西、除了当我将 MODULCTRLL MS 位从从从器件设置为主器件时、CS0从高电平转换为低电平之外。
是否有任何关于可能出错的想法?
此致