This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:启动 Qt5应用

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667110/am5728-starting-qt5-application

器件型号:AM5728

您好、TI、

我使用的是 AM5728 GP EVM。

EVM 启动时、会显示默认矩阵 GUI 应用。

我有使用 QT5创建的测试应用。

我希望它在启动 EVM 上作为默认应用运行。

需要进行哪些更改?

提前感谢。

Omka重塑 战争

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您希望运行 qt 应用程序而不是矩阵 GUI、对吧?
    如果是、矩阵 GUI 将通过以下行加载到/etc/init.d/matrix-gui-2.0中:

    echo -n"启动矩阵 GUI 应用程序"
    start-stop-daemon --start --quiet --background -m --pidfile $PIDFILE --exec $matrixgui--$Gui_opts

    您可以执行:Cat /etc/init.d/matrix-gui-2.0并进行检查。

    您可以修改 matri-GUI-2.0脚本。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    感谢您的回复。

    我想运行 qt 应用程序而不是矩阵 GUI、您是对的。
    我将尝试与您分享结果。

    谢谢、此致、
    Omka重塑 战争
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 如果回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
    谢谢!

    BR
    玛格丽塔